Promouvoir la sensibilisation à l’environnement dans le secteur de la construction
Construction durable
07 août 2023
8 min
Sustainable construction event, by Indeco by Nexans

Les enseignements de l’événement “Construction durable : Façonner l’avenir”

Lors de l’événement ” Construction durable : Façonner l’avenir “, organisé par Indeco by Nexans à Lima le 4 août dernier, des représentants d’entreprises privées et publiques ainsi que d’organismes et d’associations se sont rencontrés pour parler du besoin de considérer la durabilité comme un aspect crucial du secteur de la construction. Ils reconnaissent que cette approche n’est pas un simple concept, mais un moyen concret de construire un futur plus responsable vis-à-vis de l’environnement.

Parmi les participants à cette réunion se trouvaient Jose Salardi, directeur exécutif de Proinversión, Alex García, directeur général d’Indeco by Nexans, Leonie Roca, présidente de l’AFIN (Association for the Promotion of the National Infrastructure : association pour la promotion de l’infrastructure nationale), Rosa Bueno, présidente de la Chambre de Commerce de Lima (CCL) et Antonio Amico, président de l’ADI (Association of Real Estate Developers of Peru : association des promoteurs immobiliers du Pérou).

Selon Alex García, d’Indeco by Nexans, la durabilité dans le secteur de la construction peut être analysée sous différents angles, comme celui du choix des matériaux ; il est important de bien choisir les câbles électriques, par exemple. La contrefaçon de ces matériaux met la vie des familles péruviennes en danger en plus de générer des coûts supplémentaires, liés par exemple à la consommation d’énergie.

C’est pourquoi il a souligné la responsabilité des entreprises dans l’éducation des consommateurs, à propos de l’importance d’acheter des produits sûrs et durables.

Quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, les entreprises ont la responsabilité d’éduquer le marché et de donner au public une conscience de l’impact environnemental des produits qu’ils achètent.

Alex García
Alex Garcia

Directeur Général, Indeco by Nexans

La voie de la durabilité n’est pas forcément la plus directe, mais nous sommes convaincus que c’est la bonne.

Rosa Bueno, President of CCL
Rosa Bueno

Présidente, Chambre de Commerce de Lima (CCL)

La représentante de la CCL, Rosa Bueno, a mentionné que la commission en charge de la durabilité développe un projet qui bénéficie d’un support financier de l’Union européenne, pour aider les petites et moyennes entreprises à se tourner vers la durabilité avec l’économie circulaire.

Antonio Amico, président de l’ADI, a insisté sur l’importance du secteur de la construction dans l’activité économique du Pérou, en deuxième place après l’industrie minière. Il a cité plusieurs projets de construction qui mettent en œuvre des initiatives durables, telles que le traitement résiduel des eaux usées par des plantes, ainsi que l’installation de câbles électriques souterrains qui n’affectent pas l’environnement et l’utilisation d’énergies alternatives.

Enfin, Leonie Roca a évoqué les défis que doit relever l’industrie de la construction, y compris le secteur public, dans la mise en œuvre des pratiques durables. « Malheureusement, une grande partie des critères utilisés pour approuver les projets d’investissement public au Pérou sont principalement orientés sur la rapidité et les coûts. Cette approche tend à ignorer les aspects de durabilité. » La représentante de l’association a ajouté que de nos jours, les pratiques durables dans la construction et le secteur des infrastructures sont centrées à la fois sur la réduction des déchets et la maximisation de l’efficacité du processus.

Les conclusions de cet événement montrent clairement que l’éducation et la sensibilisation sont des éléments essentiels pour promouvoir des pratiques durables dans le secteur de la construction. En rassemblant les parties prenantes et en favorisant une meilleure compréhension des conséquences environnementales de leurs choix, l’industrie peut ouvrir la voie à un avenir plus responsable et plus harmonieux sur le plan écologique.

Dernières actualités

Agathe Pauli

Mécénat

26 Mars 2026

« Grâce à Nexans, je peux travailler à ma progression et ça change tout »

Découvrez le parcours inspirant d’Agathe Pauli, athlète paralympique soutenue par Nexans dans sa quête vers les JO de Los Angeles 2028.

2025 sustainability highlights cover

RSE

11 Mars 2026

Nexans publie ses Sustainability Highlights 2025

Nexans poursuit ses avancées en matière d’électrification durable avec des progrès en action climatique, économie circulaire et pratiques responsables. Découvrez les Sustainability Highlights 2025.

Dieppe-Le Tréport offshore wind farm installation

Projet

03 Février 2026

Achèvement du parc éolien offshore Dieppe-Le Tréport

Nexans a officiellement remis à RTE le système de câbles d’export 225 kV du parc éolien offshore de Dieppe–Le Tréport, marquant l’achèvement de quatre années de travaux. Le système est désormais opérationnel et Nexans entre dans la phase de maintenance à long terme, contribuant au développement de l’éolien en mer et à la transition énergétique en France.