Nexans s’associe à Signify pour favoriser la décarbonation en Europe
RSE
28 mars 2024
6 min
Nexans Cortaillod factory

L’Europe s’est engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, et 35 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre peuvent être atteints par la seule efficacité énergétique.

Dans le cadre de sa stratégie climatique, Nexans s’est engagé à atteindre le « Net-Zero » émission d’ici à 2050. Pour la rénovation de l’éclairage de son parc industriel en Europe, le Groupe a choisi une solution à la fois agile et résiliente.

Nexans a initié avec Signify – anciennement Philips Lighting, la rénovation de son éclairage pour passer au LED dans 12 de ses sites en Europe, permettant au Groupe de réduire son empreinte carbone de 1 400 tonnes d’équivalent CO2 par an. Ce partenariat avec Signify est un parfait exemple de la façon dont nos fournisseurs, qui font partie intégrante de l’écosystème du Groupe, contribuent à notre feuille de route.

La solution Light as a Service de Signify permet à Nexans d’optimiser ses coûts, de réduire son empreinte carbone et d’améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs, conformément au modèle de performance Nexans E3. C’est un élément clé pour notre Groupe, car nous combinons ces trois piliers en un seul.

David Grall, Nexans
David Grall

Directeur du développement durable, Nexans

Ce projet fait partie d’une initiative européenne appelée Efficiency as a Service (EaaS), dirigée par l’Agence bâloise pour l’énergie durable (BASE) et faisant partie de l’alliance mondiale Servitisation for Energy Transition (SET), qui fonctionne selon un modèle de « paiement à l’utilisation ». Au lieu de payer pour le produit ou l’infrastructure, les clients ne paient que pour le service qu’ils reçoivent. L’objectif principal de ce projet est de permettre aux entreprises de passer plus facilement à des solutions d’efficacité énergétique et d’accélérer leur adoption dans l’environnement bâti.

Grâce à ce modèle, Nexans réalise des économies immédiates sur sa consommation d’électricité sans avoir à investir dans un nouveau système d’éclairage des installations.

Pleins feux sur le site de Cortaillod

Notre site historique de Cortaillod, en Suisse, représente l’une de nos meilleures installations pour cette initiative de rénovation de l’éclairage, puisque l’usine a réduit ses émissions de 300 tonnes d’équivalent CO2.

Regardez la vidéo complète et découvrez les témoignages des employés de Nexans Suisse qui expliquent comment la modification de l’éclairage dans leur environnement – usine ou bureau, a amélioré leurs conditions de travail.

L’un des avantages majeurs a été l’amélioration de l’éclairage : il ne s’agissait pas d’un remplacement à l’identique, mais il fallait plutôt de considérer – en fonction de chaque poste de travail, les endroits où l’éclairage pouvait être réduit et ceux où il devait être augmenté.

Yves Ruedin

Ingénieur de projets industriels, Nexans Suisse

Dernières actualités

2025 sustainability highlights cover

RSE

11 Mars 2026

Nexans publie ses Sustainability Highlights 2025

Nexans poursuit ses avancées en matière d’électrification durable avec des progrès en action climatique, économie circulaire et pratiques responsables. Découvrez les Sustainability Highlights 2025.

Dieppe-Le Tréport offshore wind farm installation

Projet

03 Février 2026

Achèvement du parc éolien offshore Dieppe-Le Tréport

Nexans a officiellement remis à RTE le système de câbles d’export 225 kV du parc éolien offshore de Dieppe–Le Tréport, marquant l’achèvement de quatre années de travaux. Le système est désormais opérationnel et Nexans entre dans la phase de maintenance à long terme, contribuant au développement de l’éolien en mer et à la transition énergétique en France.

2026-call-for-projects-fondation-nexans-litro-de-luz-thumbnail

Fondation Nexans

02 Février 2026

Appel à projets Fondation Nexans 2026

ONG et organisations : candidatez au 14ème appel à projets de la Fondation Nexans pour favoriser l’accès à une énergie plus durable.