Nexans rejoint la Fondation Current/OS pour la promotion et l’adoption de micro-réseaux à courant continu actifs
Réseaux
11 décembre 2023
4 min
Nexans and Current/OS Foundation

Nexans est heureux d’annoncer son adhésion à la Fondation Current/OS, une Fondation à but non lucratif, ouverte et indépendante pour la promotion et l’adoption de micro-réseaux à courant continu (CC).

Faire de la transition vers des bâtiments alimentés en courant continu une réalité

Les câbles constituent un élément fondamental de l’infrastructure électrique d’un bâtiment dans le cadre de la transition vers des infrastructures alimentées en CC: Nexans s’engage à concevoir et à fabriquer des systèmes de câbles compatibles et optimisés pour les futurs bâtiments à courant continu.

Le courant continu change la donne dans la transition énergétique de demain

Max-André Delannoy, Directeur Technique et Innovation du Groupe Nexans, explique : “nous vivons déjà dans un monde à courant continu : appareils électroniques, la production d’énergie solaire, les systèmes de stockage d’énergie et les équipements à base de composants électroniques, l’éclairage LED, les véhicules électriques, les systèmes de ventilation et de climatisation sont tous alimentés en courant continu. Mais tous ces appareils sont interfacés par des convertisseurs AC/DC qui introduisent des pertes importantes lors de la conversion. Le courant continu change la donne dans la transition énergétique de demain pour une infrastructure électrique plus efficace et plus intelligente. Il est essentiel pour Nexans de mieux comprendre cette architecture et son déploiement dans les bâtiments, afin de développer la solution de câblage la plus adaptée. En rejoignant Current/OS et en tirant parti de l’expertise de Nexans, nous contribuons à faire de la vision de structures intelligentes, connectées et durables, alimentées en courant continu, une réalité.

Vers des normes et des codes unifiés

Plusieurs défis doivent être relevés pour que l’adoption des bâtiments alimentés en DC se généralise. L’un d’entre eux est l’adoption par les professionnels du secteur qui ont une connaissance et une expérience approfondies de l’alimentation en courant alternatif. Il faudra un effort collectif de la part des leaders de l’industrie, des acteurs du bâtiment et des pouvoirs publics pour éduquer et former les professionnels à l’introduction progressive du DC dans le bâtiment.

En outre, les normes et les codes de construction doivent être élaborés de manière à prendre en compte les spécifications des appareils alimentés en DC. Cela permettra de s’assurer que les bâtiments sont conçus et construits en tenant compte des prescriptions du courant continu et que les exigences en matière de sécurité et de performance des dispositifs alimentés en DC sont respectées.

La Fondation a été créée pour garantir la disponibilité de l’ensemble des règles Current/OS à tout fabricant de produits. Son objectif est de parvenir à une norme unifiée pour la gestion des micro-réseaux à courant continu. La Fondation fournit à ses partenaires un ensemble de règles et de directives claires sur la manière de fabriquer des produits fonctionnant dans un environnement DC basé sur Current/OS.

En rejoignant la Fondation, Nexans montre son engagement à innover pour rendre possible la transition vers des systèmes électriques plus efficaces.

Dernières actualités

2025 sustainability highlights cover

RSE

11 Mars 2026

Nexans publie ses Sustainability Highlights 2025

Nexans poursuit ses avancées en matière d’électrification durable avec des progrès en action climatique, économie circulaire et pratiques responsables. Découvrez les Sustainability Highlights 2025.

Dieppe-Le Tréport offshore wind farm installation

Projet

03 Février 2026

Achèvement du parc éolien offshore Dieppe-Le Tréport

Nexans a officiellement remis à RTE le système de câbles d’export 225 kV du parc éolien offshore de Dieppe–Le Tréport, marquant l’achèvement de quatre années de travaux. Le système est désormais opérationnel et Nexans entre dans la phase de maintenance à long terme, contribuant au développement de l’éolien en mer et à la transition énergétique en France.

2026-call-for-projects-fondation-nexans-litro-de-luz-thumbnail

Fondation Nexans

02 Février 2026

Appel à projets Fondation Nexans 2026

ONG et organisations : candidatez au 14ème appel à projets de la Fondation Nexans pour favoriser l’accès à une énergie plus durable.