Nexans et la Fondem développent les métiers liés à l’électricité dans les villages de Côte d’Ivoire
RSE
12 avril 2023
6 min
Women sewing at Gouenefla, Ivory Coast

Nexans intervient en Côte d’Ivoire aux côtés de la Fondem pour soutenir l’émergence des usages productifs de l’électricité au travers du projet ERUPIE (Entrepreneuriat Rural autour des Usages Productifs Innovants de l’Electricité). Ce partenariat, lancé en mars 2023, permettra d’impacter positivement le développement économique, les compétences, les conditions de santé des villages ruraux de la région de la Marahoué.

Depuis une décennie, la Côte d’Ivoire mène une politique ambitieuse qui vise l’accès à l’électricité pour toutes les populations du pays d’ici 2035. Un enjeu clé pour assurer le développement économique et social du pays.

Les populations rurales ont un besoin d’accompagnement pour permettre à l’accès à l’électricité, mais aussi pour avoir un véritable effet de levier sur le développement économique des zones rurales afin de réduire les inégalités.

Les objectifs de l’intervention envisagée par Nexans en collaboration avec la Fondem s’inscrivent dans la stratégie de Côte d’Ivoire Energie pour répondre aux besoins de la population ivoirienne en milieu rural. Pour rappel, Nexans a électrifié une cinquantaine de villages dans le cadre du projet PRONER (Programme National d’Electrification Rurale) en 2020 et 2021.

La Fondem se fait accompagner par l’ONG Ivoirienne AMISTAD (Actions pour la Mobilisation des Initiatives et Stratégies d’Aide au Développement) dans la mise en œuvre du projet ERUPIE.

Des ateliers innovants à Abidjan et Bouaflé pour lancer le projet ERUPIE

Le lancement du projet ERUPIE s’est déroulé en deux temps :

  • un atelier de lancement à Abidjan avec des acteurs institutionnels engagés dans la promotion de l’entrepreneuriat rural et féminin et organismes internationaux concernés par la thématique ;
  • un atelier de lancement à Bouaflé, dans la région de la Marahoué avec des acteurs régionaux et autorités locales.

Des rencontres organisées pour informer tous ces acteurs du démarrage du projet ERUPIE et leur présenter les partenaires de ce projet, et une opportunité d’échanger et de discuter des différentes barrières au développement en zone rurale déjà électrifiées et de l’accès à l’entrepreneuriat féminin.

Le projet ERUPIE permettra la formation technique et entrepreneuriale de sept femmes issues des localités électrifiées après le Projet PRONER pour leur autonomisation dans des projets de sociétés en 2023.

Nexans s’engage à répondre aux attentes de l’Etat Ivoirien avec une production locale de câbles électriques et la formation d’une main d’œuvre locale dans le secteur de l’électricité. Une volonté manifeste de participer au développement et à l’autonomisation de la Côte d’Ivoire en matière d’électricité.

Nestor Antey

Directeur général, Nexans Côte d’Ivoire

innovative workshop with Fondem and Nexans

Atelier innovant

innovative workshop with Fondem and Nexans

Atelier innovant

Dernières actualités

Dieppe-Le Tréport offshore wind farm installation

Projet

03 Février 2026

Achèvement du parc éolien offshore Dieppe-Le Tréport

Nexans a officiellement remis à RTE le système de câbles d’export 225 kV du parc éolien offshore de Dieppe–Le Tréport, marquant l’achèvement de quatre années de travaux. Le système est désormais opérationnel et Nexans entre dans la phase de maintenance à long terme, contribuant au développement de l’éolien en mer et à la transition énergétique en France.

2026-call-for-projects-fondation-nexans-litro-de-luz-thumbnail

Fondation Nexans

02 Février 2026

Appel à projets Fondation Nexans 2026

ONG et organisations : candidatez au 14ème appel à projets de la Fondation Nexans pour favoriser l’accès à une énergie plus durable.

2025 EIPM-Peter Králjic Award

16 Décembre 2025

Nexans reçoit le Peter Králjic Award 2025 de l’EIPM

Nexans reçoit le Peter Králjic Award 2025 pour son modèle Achats innovant et durable lors de la conférence annuelle de l’EIPM.