Nexans électrifie la Crète : un câble sous-marin HVDC relie l’île au réseau électrique continental grec
Projet
11 juin 2025
2 min
Scenic coastal view with rocky terrain and large ship in clear blue waters

Le 24 mai 2025, l’interconnexion Attique–Crète, le plus grand projet de transport d’électricité jamais réalisé en Grèce, est officiellement entrée en service. Cet accomplissement historique marque la toute première intégration complète de la Crète au réseau électrique national grec grâce à une liaison en courant continu haute tension (HVDC) de 500 kV.

Nexans a fourni un système de câble sous-marin HVDC de 500 MW, représentant la moitié de l’interconnexion bi-pôle reliant la région de l’Attique, sur le continent, à la région d’Héraklion, en Crète. Le projet a été commandité par le gestionnaire grec du réseau de transport d’électricité (IPTO/ADMIE) et développé par sa filiale, Ariadne Interconnection.

L’intervention de Nexans a couvert les prestations suivantes :

  • Conception, fabrication, installation sous-marine et tests d’acceptation sur site, achevés en 2023 ;
  • Travaux de protection et d’enfouissement du câble par jetting Capjet, jusqu’à 800 mètres de profondeur.

Le 21 mai 2025, IPTO a annoncé que les stations de conversion avaient été mises sous tension avec succès, injectant de la puissance réactive dans les réseaux électriques de l’Attique et de la Crète. L’interconnexion a été pleinement mise en service le 24 mai, avec des essais d’exploitation qui se poursuivront pendant l’été.

Nous sommes fiers de contribuer à cette étape majeure pour le système électrique grec. Ce projet illustre la solidité de notre collaboration avec IPTO et Ariadne Interconnection, ainsi que l’expertise de nos équipes en matière de conception, fabrication, installation, protection et tests.

David Rasmuss

Senior Project Manager, Nexans Power Transmission

Large red ship navigating a clear blue sea with small boats nearby under a cloudy sky.
A large red ship at sea with a long cable and orange buoys in the water.
Large red ship sailing in clear blue waters near rocky shore with small boats in the background
Red ship in calm waters surrounded by rocky coastline under a blue sky.
Coastal view with rocky cliffs and a large red ship in clear blue waters.

Dernières actualités

Agathe Pauli

Mécénat

26 Mars 2026

« Grâce à Nexans, je peux travailler à ma progression et ça change tout »

Découvrez le parcours inspirant d’Agathe Pauli, athlète paralympique soutenue par Nexans dans sa quête vers les JO de Los Angeles 2028.

2025 sustainability highlights cover

RSE

11 Mars 2026

Nexans publie ses Sustainability Highlights 2025

Nexans poursuit ses avancées en matière d’électrification durable avec des progrès en action climatique, économie circulaire et pratiques responsables. Découvrez les Sustainability Highlights 2025.

Dieppe-Le Tréport offshore wind farm installation

Projet

03 Février 2026

Achèvement du parc éolien offshore Dieppe-Le Tréport

Nexans a officiellement remis à RTE le système de câbles d’export 225 kV du parc éolien offshore de Dieppe–Le Tréport, marquant l’achèvement de quatre années de travaux. Le système est désormais opérationnel et Nexans entre dans la phase de maintenance à long terme, contribuant au développement de l’éolien en mer et à la transition énergétique en France.