Nexans démontre son excellence IMR avec le remplacement d’un câble sous-marin à Corfou
Projet
04 décembre 2025
2 min
Nexans Skagerrak

Nexans a achevé avec succès le remplacement d’une section du câble sous-marin SCFF 145 kV alimentant l’île de Corfou, en Grèce, endommagé en 2024 par l’ancre d’un navire.

Le projet de remplacement, initié par le client IPTO (Independent Power Transmission Operator) en mars 2025, s’est terminé avec succès en novembre 2025, assurant la restauration sécurisée et efficace d’une connexion électrique critique.

Malgré la complexité de l’opération, les travaux ont été réalisés conformément au planning, sans incident de sécurité, grâce à une collaboration étroite entre les équipes de Nexans et IPTO. L’intervention a été effectuée à bord du navire Nexans Skagerrak et coordonnée entre plusieurs départements pour garantir une exécution fluide, depuis la mobilisation jusqu’à la démobilisation finale.

Ce projet illustre ce que signifie une exécution fiable. Nos équipes ont réuni la bonne expertise, la préparation adéquate et le bon état d’esprit. L’IMR repose sur la réactivité et la confiance : pouvoir intervenir quand nos clients en ont besoin et exécuter les opérations en toute sécurité, même dans des conditions offshore difficiles.

Pascal Radue
Pascal Radue

EVP PWR-Transmission, Nexans

Ce projet met en lumière la montée en puissance de Nexans dans les services d’Inspection, Maintenance et Réparation (IMR), combinant expertise technique, disponibilité des navires et rigueur des opérations offshore. Alors que la demande mondiale pour des interventions sous-marines augmente, le remplacement à Corfou renforce la position de Nexans en tant que partenaire de confiance pour les propriétaires de câbles, capables de compter sur une réponse rapide et une exécution de remplacement de haute qualité.

Nos dernières actualités

2025 EIPM-Peter Králjic Award

16 Décembre 2025

Nexans reçoit le Peter Králjic Award 2025 de l’EIPM

Nexans reçoit le Peter Králjic Award 2025 pour son modèle Achats innovant et durable lors de la conférence annuelle de l’EIPM.

cdp-news-thumbnail

RSE

11 Décembre 2025

Nexans obtient un score ‘A’ du CDP pour la troisième année consécutive

Nexans a annoncé aujourd’hui qu’il a été récompensé par un score ‘A’ par le CDP, l’organisation à but non lucratif dédiée à la divulgation environnementale. Cet accomplissement significatif marque la troisième année consécutive où Nexans figure sur la très sélective « A List » du CDP pour le changement climatique et A- pour l’eau.

Corfu repair - IMR

Projet

04 Décembre 2025

Nexans démontre son excellence IMR avec le remplacement d’un câble sous-marin à Corfou

Nexans a remplacé avec succès un câble sous-marin endommagé à Corfou, mettant en avant le renforcement de ses capacités IMR rapides et fiables. Cette opération complexe sur un câble 145 kV a été menée en toute sécurité et dans les délais, confirmant la position de Nexans en tant que partenaire de confiance pour les réparations offshore critiques.