Nexans, au cœur de la renaissance et de la sécurité de Notre-Dame de Paris
06 décembre 2024
3 min
Nexans Powers the safe restoration of Notre-Dame de Paris

Notre-Dame : plus forte et plus sûre

Après cinq années de restauration minutieuse, marquées par une mobilisation exceptionnelle à la suite du tragique incendie de 2019, Notre-Dame de Paris est prête à rouvrir ses portes. La cathédrale se dresse à nouveau, symbole puissant de résilience et d’unité. Nexans est fier d’avoir apporté son expertise à cet effort collectif, contribuant à renforcer la sécurité et la protection de ce trésor patrimonial.

200 kilomètres pour protéger et préserver

Dans le cadre de son mécénat, Nexans a fait don de près de 200 kilomètres de câbles FIRE SAFETY, résistants au feu et et non propagateurs, conçus et fabriqués en France sur ses sites d’Autun (Saône-et-Loire) et de Mehun-sur-Yèvre (Cher). Ces câbles de pointe ne se contentent pas d’assurer une alimentation électrique fiable, ils jouent également un rôle crucial dans la sécurité incendie.

Conformes aux normes les plus exigeantes, les câbles FIRE SAFETY ralentissent la propagation des flammes, minimisent les émissions de gaz toxiques et facilitent les évacuations grâce à une faible production de fumée. Autant d’atouts essentiels pour protéger les vies humaines et préserver un monument historique d’une telle envergure, garantissant ainsi la pérennité de son héritage culturel.

Nexans donated nearly 200 kilometers of Alsecure® fire-resistant and fire-retardant cables
David Bordes ©Rebâtir Notre-Dame de Paris

Un modèle pour l’avenir

Les innovations en matière de sécurité incendie mises en œuvre à Notre-Dame devraient inspirer l’évolution des réglementations à l’échelle nationale. Les prochaines mises à jour des normes de construction en France intégreront ces standards pour les bâtiments publics et les immeubles de grande hauteur.

La contribution de Nexans à la restauration de Notre-Dame dépasse la simple fourniture de câbles : elle reflète notre engagement à façonner un avenir plus sûr. Ce projet illustre notre vision, où l’innovation technologique se conjugue à la préservation du patrimoine culturel et des espaces publics.

L’unité au cœur de l’action

Pour les collaborateurs de Nexans, ce projet emblématique incarne la valeur essentielle d’UNITÉ. Ils sont fiers d’avoir mis leur savoir-faire au service de Notre-Dame, particulièrement dans des métiers d’art comme la métallurgie, que Nexans perpétue en France et dont l’influence dépasse largement nos frontières.

L’innovation, portée par l’unité, permet de relever les plus grands défis. Nexans est honoré d’avoir contribué à cette aventure humaine et technologique, ouvrant la voie vers un avenir plus sûr pour les monuments historiques et les communautés qu’ils inspirent.

Dernières actualités

Agathe Pauli

Mécénat

26 Mars 2026

« Grâce à Nexans, je peux travailler à ma progression et ça change tout »

Découvrez le parcours inspirant d’Agathe Pauli, athlète paralympique soutenue par Nexans dans sa quête vers les JO de Los Angeles 2028.

2025 sustainability highlights cover

RSE

11 Mars 2026

Nexans publie ses Sustainability Highlights 2025

Nexans poursuit ses avancées en matière d’électrification durable avec des progrès en action climatique, économie circulaire et pratiques responsables. Découvrez les Sustainability Highlights 2025.

Dieppe-Le Tréport offshore wind farm installation

Projet

03 Février 2026

Achèvement du parc éolien offshore Dieppe-Le Tréport

Nexans a officiellement remis à RTE le système de câbles d’export 225 kV du parc éolien offshore de Dieppe–Le Tréport, marquant l’achèvement de quatre années de travaux. Le système est désormais opérationnel et Nexans entre dans la phase de maintenance à long terme, contribuant au développement de l’éolien en mer et à la transition énergétique en France.