Parc éolien offshore Dieppe-Le Tréport : Nexans achève la livraison et remet officiellement le système de câbles d’exportation à RTE
Projet
03 février 2026
3 min
Dieppe-Le Tréport offshore wind farm

Nexans a officiellement remis les deux circuits de câbles d’exportation HVAC 225 kV du parc éolien offshore Dieppe-Le Tréport à son client RTE (Réseau de Transport d’Électricité). Cette étape marque l’achèvement officiel de la livraison de Nexans après quatre ans de réalisation du projet et le début de la phase de garantie et de maintenance à long terme.

Cette remise confirme que l’ensemble du système de câbles d’exportation a été livré, testé et accepté, établissant ainsi la liaison finale entre le parc éolien offshore et le réseau de transport français.

Un projet de quatre ans arrive à son terme

Attribué en mars 2022, le contrat portait sur la livraison clé en main du système de câbles d’exportation pour l’un des plus grands projets éoliens offshore de France. Nexans était chargé de la conception, de l’ingénierie, de la fabrication, de l’installation et de la protection des deux câbles d’exportation, ainsi que des services d’inspection, de maintenance et de réparation (IMR) à long terme.

Au cours des quatre dernières années, le projet a progressé, passant de la conception et de la fabrication du système aux campagnes d’installation offshore et onshore, suivies du tirage final, du raccordement et de la mise en service. Les deux circuits étant désormais officiellement remis, le projet entre dans sa phase suivante, axée sur la fiabilité et les performances à long terme.

Cette remise marque une étape clé pour le projet Dieppe-Le Tréport et pour le programme éolien offshore français. Elle démontre la capacité de Nexans à fournir des systèmes clés en main complexes et à soutenir les infrastructures critiques du réseau à long terme, renforçant ainsi la sécurité énergétique et la décarbonisation.

Pascal Radue
Pascal Radue

Vice-président exécutif senior PWR-Transmission, Nexans

De l’exécution à la responsabilité à long terme

Le système de câbles d’exportation étant désormais opérationnel, l’organisation IMR de Nexans en assumera la responsabilité pour les années à venir. Cela inclut la préparation aux réparations afin de garantir un transport d’électricité continu et sécurisé vers le réseau français.

Cette transition reflète le rôle de bout en bout de Nexans dans les grands projets éoliens offshore, depuis l’ingénierie initiale jusqu’à l’exécution et au soutien complet du cycle de vie des actifs.

Soutenir les ambitions éoliennes offshore de la France

Le parc éolien offshore Dieppe-Le Tréport, situé dans la Manche, produira jusqu’à 496 MW d’électricité renouvelable, soit suffisamment pour alimenter environ 850 000 personnes. Ce projet est un élément important du programme éolien offshore français et contribue à renforcer la sécurité énergétique à long terme et la décarbonisation.

La réussite de la réalisation et de la livraison du système de câbles d’exportation représente une réussite collective des équipes d’ingénierie, de fabrication, d’installation et de services de Nexans, qui ont travaillé en étroite collaboration avec RTE et les partenaires du projet.

Dieppe-Le Tréport offshore wind farm installation
Dieppe-Le Tréport offshore wind farm installation
Dieppe-Le Tréport offshore wind farm

Latest news

2025 sustainability highlights cover

RSE

11 Mars 2026

Nexans publie ses Sustainability Highlights 2025

Nexans poursuit ses avancées en matière d’électrification durable avec des progrès en action climatique, économie circulaire et pratiques responsables. Découvrez les Sustainability Highlights 2025.

Dieppe-Le Tréport offshore wind farm installation

Projet

03 Février 2026

Achèvement du parc éolien offshore Dieppe-Le Tréport

Nexans a officiellement remis à RTE le système de câbles d’export 225 kV du parc éolien offshore de Dieppe–Le Tréport, marquant l’achèvement de quatre années de travaux. Le système est désormais opérationnel et Nexans entre dans la phase de maintenance à long terme, contribuant au développement de l’éolien en mer et à la transition énergétique en France.

2026-call-for-projects-fondation-nexans-litro-de-luz-thumbnail

Fondation Nexans

02 Février 2026

Appel à projets Fondation Nexans 2026

ONG et organisations : candidatez au 14ème appel à projets de la Fondation Nexans pour favoriser l’accès à une énergie plus durable.