La production du deuxième interconnecteur Malte–Sicile bat son plein dans deux usines de pointe de Nexans, situées en Norvège et aux États-Unis.
À l’usine de Rognan, en Norvège, la fabrication des éléments à fibres optiques a débuté. Ces composants seront intégrés au câble sous-marin haute tension qui reliera Malte au réseau électrique européen via la Sicile. Près de la moitié des 104 kilomètres de câble à fibres optiques nécessaires ont déjà été produits, testés et expédiés vers l’usine Nexans de Charleston, en Caroline du Sud (États-Unis), où se poursuivent la production et les tests du câble sous-marin.
Formellement contractualisé en avril 2025, le projet a été désigné comme Opération d’Importance Stratégique par le gouvernement maltais et bénéficie du soutien du programme FEDER de l’Union européenne. Une fois en service, ce câble sous-marin de 245 kV doublera la capacité d’interconnexion de Malte, renforcera considérablement la sécurité énergétique de l’île, favorisera l’intégration des énergies renouvelables et contribuera à éviter l’émission estimée de 13,5 millions de tonnes de CO₂ sur sa durée de vie.
Ce projet illustre parfaitement la manière dont l’empreinte mondiale de Nexans et notre expertise en technologie de câbles sous-marins et en exécution de projets permettent de livrer des infrastructures critiques qui renforcent la sécurité énergétique et soutiennent la transition énergétique. En mobilisant nos capacités en Norvège et aux États-Unis, nous garantissons la livraison fiable d’un système d’interconnexion de classe mondiale pour Malte.

EVP Generation & Transmission, Nexans
Leader mondial dans la conception, la fabrication et l’installation de systèmes de câbles avancés pour l’éolien offshore, les interconnexions sous-marines et d’autres infrastructures énergétiques critiques, Nexans confirme, avec le projet du deuxième interconnecteur Malte–Sicile, son rôle central dans l’électrification du futur.
Nexans a achevé une phase clé du raccordement au réseau du parc éolien offshore de Dieppe-Le Tréport pour le compte de RTE (Réseau de Transport d’Électricité). Cette étape rapproche la France de la mise en service d’une nouvelle capacité de production d’énergies renouvelables en mer à grande échelle.
Une opération offshore de haute précision
Attribué en mars 2022, le contrat porte sur la fourniture clé en main d’un projet de câbles d’exportation – à terre et en mer – pour l’un des plus grands projets éoliens offshore de France. Nexans est chargé de la conception, de l’ingénierie, de la fabrication, de l’installation et de la protection des câbles d’énergie de 225 kV, ainsi que des services d’inspection, de maintenance et de réparation (IMR) à long terme.
Le parc éolien en mer, situé dans la Manche, produira jusqu’à 496 MW d’électricité renouvelable, soit suffisamment pour alimenter environ 850 000 personnes. Il jouera un rôle clé dans les objectifs plus larges de la France en matière de transition et d’indépendance énergétiques.
La récente campagne d’installation, achevée au printemps, a mobilisé plus de 100 personnes et 15 navires différents tout au long des différentes phases de l’opération offshore. Les travaux ont été menés par Nexans avec le navire câblier CS Nexans Skagerrak et ont nécessité une coordination étroite entre les équipes offshore et à terre.
Les principales étapes de l’opération ont été les suivantes :
- Préparation du tracé du câble et des tranchées à l’estran
- Tirage du câble d’export sous-marin à la terre par flottaison, guidés vers le rivage par plusieurs bateaux de support manœuvrant le câble dans les forts courants de marée.
- Tirage des câbles sous-marins dans des fourreaux préinstallés jusqu’à la chambre de jonction de transition.
- Retrait des flotteurs tout en veillant à l’alignement de la position avec une tranchée sous-marine creusée à l’avance
- Pose du câble selon le tracé prédéfini, en contournant les obstacles sous-marins tels que les grandes dunes de sable et les éventuelles munitions non explosées datant de la Seconde Guerre mondiale.
- Remblayage des tranchées littorales et enfouissement du câble offshore dans le fond marin à l’aide de robots d’ensouillage par jet d’eau haute pression et de trancheuses mécaniques.
Apporter de la valeur – techniquement et localement
La connexion au réseau se compose de deux câbles sous-marins de 23 kilomètres et d’un tronçon terrestre de 3 kilomètres de long. Nexans apporte également une valeur ajoutée une fois l’installation réalisée, grâce à ses services IMR, qui garantissent la fiabilité et les performances à long terme de l’infrastructure.
La dernière phase du projet, prévue pour le mois d’août de cette année, est le tirage final et la connexion des câbles d’export au poste électrique en mer qui sera suivie par sa mise en service au printemps 2026, achevant ainsi le projet de connexion par câble d’export entre le parc éolien offshore et le réseau électrique français.
Nexans, acteur clé du déploiement massif de l’éolien offshore en Europe
Alors que l’Europe accélère sa transition énergétique, des projets éoliens offshore de grande envergure comme celui de Dieppe-Le Tréport deviennent des éléments essentiels. Nexans est fier de contribuer à cette transformation en fournissant des systèmes de câbles haute tension qui aident à électrifier l’avenir de manière sûre, fiable et durable.