“Copper for Tomorrow” : pour un avenir énergétique plus durable
08 novembre 2022
9 min
Copper for Tomorrow event by Indeco by Nexans

Si l’on veut atteindre les objectifs en matière d’émissions, presque tout ce qui fonctionne actuellement avec des combustibles fossiles devra passer à l’électricité. En conséquence, la demande de cuivre va croître à un rythme jamais vu dans l’histoire.

C’est pourquoi Indeco by Nexans, l’un des principaux fabricants de conducteurs électriques au Pérou, a organisé le forum “Copper for Tomorrow” afin de discuter du rôle du cuivre dans la nouvelle ère d’électrification durable et de son importance dans la construction d’une économie décarbonée.

Animé par la journaliste Jimena de la Quintana, le panel était composé de leaders et d’experts du secteur tels que Roque Benavides, président du conseil d’administration de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A ; Julia Torreblanca, vice-présidente des affaires générales de Sociedad Minera Cerro Verde ; Beatriz de la Vega, associée en conseil fiscal et responsable de l’énergie et des ressources naturelles chez KPMG ; et Alex García, directeur général d’Indeco by Nexans.

Le Pérou et le Chili sont responsables de 40 % de la production mondiale de cuivre. C’est pourquoi le Pérou a une occasion extraordinaire de développer son industrie minière à mesure que la demande de cuivre augmente. Les gouvernements, les entreprises et les communautés ont tous la responsabilité de travailler ensemble et de profiter au pays dans son ensemble.

Roque Benavides,

Président du conseil d’administration, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A

Julia Torreblanca a déclaré que les entreprises doivent donner la priorité à la durabilité opérationnelle de leur extraction de cuivre si elles veulent être un acteur responsable tout au long de la chaîne de valeur. L’efficacité et l’engagement se traduiront depuis la planification jusqu’à la vente finale. “Alors que le Pérou est appelé à jouer un rôle plus actif, il est nécessaire d’adopter des lois qui encouragent l’exploration dans le pays et que les entreprises se concentrent sur la distribution et la transparence d’informations opportunes par des canaux innovants. L’objectif principal est la durabilité dans le temps”, a-t-elle déclaré.

En outre, Beatriz Vega a mentionné que la transition énergétique nécessite l’automatisation des processus clés, l’alignement sur les politiques axées sur la responsabilité sociale des entreprises et la numérisation des données importantes. Par ailleurs, l’optimisation des ressources humaines et la mise à profit des opportunités commerciales, comme l’entrepreneuriat, amélioreront également l’efficacité. “Il existe des réglementations auxquelles il faut se conformer pour continuer à travailler avec le cuivre. Au Pérou, les entreprises doivent accorder une plus grande importance au changement climatique et à la durabilité, deux aspects qui auront un grand impact économique à long terme.”

L’expert Víctor Albuquerque, directeur de l’analyse sectorielle d’APOYO Consulting, a indiqué qu’environ 75% de la consommation mondiale de cuivre est destinée aux conducteurs électriques et que le volume de cuivre utilisé dans les voitures électriques sera la principale impulsion de la demande à long terme.

En ce qui concerne la transition énergétique au Pérou, il a en outre souligné que le pays devra également s’adapter à la réduction des émissions de carbone grâce à des centrales de production d’énergie, telles que la centrale éolienne de Punta Lomitas, où Indeco by Nexans est en charge du réseau moyenne tension.

Alex García at the Copper for Tomorrow event

Les entreprises de ce secteur s’engagent à anticiper la possibilité que l’offre ne puisse pas répondre à la demande et, par conséquent, il faut se concentrer sur l’économie circulaire. En tant que Groupe, Nexans a anticipé et s’est adapté à l’environnement en misant très tôt sur le recyclage. En 2020, Indeco by Nexans a recyclé 135 tonnes de cuivre à partir de ce que la même usine a généré. De plus, en 2021, 320 tonnes de câbles ont été recyclées. L’objectif de cette année est beaucoup plus ambitieux.

Alex García

Directeur Général, Indeco by Nexans

Víctor Albuquerque a conclu en disant qu’actuellement au Pérou, 70 % de la construction résidentielle est informelle, et qu’une grande partie de l’effort doit donc se concentrer sur le client et continuer à l’éduquer sur l’importance du changement climatique et de la durabilité.

Dernières actualités

Electrician cutting a cable

RSE

15 Octobre 2026

Recyclage et réemploi des câbles : Nexans s’allie à Vesto

Nexans fait évoluer CableLoop, son offre de collecte et de recyclage des câbles électriques, grâce à un partenariat avec Vesto. Les professionnels du bâtiment en France accèdent au recyclage, à la collecte de petits volumes de toutes marques et à la requalification des câbles pour le réemploi.

Master IRED conference

Formation

06 Octobre 2026

Nexans, RTE et Lyon 1 lancent le Master IRED en alternance

Le 6 octobre 2026, Nexans, RTE et l’Université Lyon 1 ont lancé IRED, un Master Bac+5 en alternance unique en France, enseigné à 40 % par l’industrie.

Nexans Charleston team with Fabriq tool

Innovation

16 Septembre 2026

Transformation Industrie 4.0 à l’échelle du réseau industriel mondial

Comment Nexans a transformé la gestion de la performance industrielle à l’échelle mondiale en digitalisant la discipline opérationnelle sur 40 sites de production. Cas concret de transformation digitale.