Air Liquide, CentraleSupélec, ITP Interpipe, Nexans et RTE ont formé un consortium en vue de créer un démonstrateur de transport d’électricité par supraconductivité à courant alternatif haute tension (CA HT).
Le projet SupraMarine étudiera la connexion électrique entre des parcs éoliens en mer et le littoral au moyen de câbles supraconducteurs à haute température HTS (High-Temperature Superconductor. Les câbles supraconducteurs, refroidis par azote liquide, transportent l’électricité avec une perte d’énergie proche de zéro.
Un tel système présenterait des atouts majeurs pour la transition énergétique, en améliorant la compétitivité de l’éolien offshore installé à longue distance des côtes, par rapport à un raccordement en courant continu. Il pourrait ainsi contribuer à développer le secteur d’activité industrielle de la supraconductivité, tout en participant à la réduction de la dépendance européenne aux importations d’équipements électroniques.
Le démonstrateur de haute technologie représenterait une avancée majeure dans le transport d’énergie depuis les parcs éoliens en mer en adaptant et en simplifiant une partie du mode de connexion au réseau électrique. Le projet SupraMarine proposerait une solution alternative aux défis croissants de la chaîne d’approvisionnement matérielle de l’éolien offshore, tout en se fournissant principalement en Europe. Ce projet est essentiel pour le développement de systèmes supraconducteurs sous-marins, qui à terme pourront renforcer la compétitivité de l’énergie éolienne en mer éloignée des côtes.
Le consortium SupraMarine rassemble des acteurs européens de premier plan dont il associe les expertises complémentaires au sein du projet :
- Air Liquide fournira les usines cryogéniques dotées de sa technologie Turbo-Brayton, essentielles pour maintenir les câbles dans un état supraconducteur ; il mènera par ailleurs des études approfondies sur la performance thermique du système, et supervisera l’ensemble des opérations cryogéniques ;
- CentraleSupélec, par le biais du laboratoire GeePs (Université Paris-Saclay, Sorbonne Université, CNRS, CentraleSupélec) apportera son expertise allant des plateformes expérimentales à la formation des doctorants, afin de surmonter les principaux verrous scientifiques ;
- ITP Interpipe concevra l’enveloppe cryostat rigide à double paroi hautement calorifugées, un élément clé qui préserve l’état supraconducteur des câbles et garantit la performance globale du système ;
- Nexans, leader de l’innovation dans le domaine des câbles et systèmes supraconducteurs, assurera le développement des câbles supraconducteurs avancés CAHT ainsi que des jonctions et des extrémités ;
- RTE apportera les éclairages de gestionnaire de réseau, afin que les travaux de recherche soient orientés vers une parfaite intégration de cette nouvelle technologie dans les réseaux existants.
Les premiers essais du démonstrateur sont prévus d’ici 2028.
Le projet SupraMarine bénéficie d’une dotation de 7,3 M€.
Ce projet est financé par l’État dans le cadre de France 2030 opéré par l’ADEME.