Divulgation de Nexans

Titre de l’invention : PROCÉDÉ DE MESURE DE PROPRIÉTÉS DIÉLECTRIQUES D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE

La présente invention se rapporte à un procédé de mesure de propriétés diélectriques d’un câble électrique.

Elle trouve à s’appliquer en particulier, mais pas uniquement, à l’évaluation de la santé des réseaux électriques à moyenne tension.

Au fil du temps, un câble électrique est susceptible de se dégrader de sorte que selon son degré d’usure, ses performances peuvent diminuer. En particulier, son système d’isolation électrique peut se détériorer au point de ne plus assurer correctement l’isolation électrique du câble, ce qui rend dangereuse l’utilisation du câble. La mesure des propriétés diélectriques d’un câble électrique est donc cruciale pour éviter de telles situations.

Il existe des méthodes d’évaluation de l’état de l’isolation d’un câble consistant à effectuer des tests directement sur les câbles.

Cependant, ce type de méthodes présente l’inconvénient de nécessiter généralement de très grandes tailles d’échantillons de câble pour garantir la reproductibilité des mesures, ainsi qu’une installation de test très coûteuse et complexe.

La présente invention a pour but de remédier aux inconvénients précités de l’art antérieur.

Dans ce but, la présente invention propose un procédé de mesure de propriétés diélectriques d’un câble électrique comportant au moins un conducteur et au moins une couche électriquement isolante entourant le conducteur, remarquable en ce qu’il comporte des étapes consistant à :

  • prélever un échantillon du câble d’une longueur prédéterminée ;
  • extraire de l’échantillon l’au moins un conducteur ;
  • aplatir l’échantillon ;
  • peler la couche électriquement isolante de l’échantillon ;
  • mesurer des propriétés diélectriques du câble en effectuant au moins un test sur la couche électriquement isolante pelée.

Ainsi, la présente invention requiert des échantillons de câble de quelques centimètres seulement, c’est-à-dire de taille extrêmement réduite en comparaison avec l’art antérieur. En outre, elle permet de réaliser des tests électriques beaucoup plus simples et bien moins coûteux que ceux effectués directement sur les câbles.

De plus, la reproductibilité des mesures s’obtient avec des échantillons de câble de quelques centimètres seulement.

Dans un mode particulier de réalisation, dans lequel le câble comporte en outre au moins une couche extérieure, l’étape d’extraction comporte en outre le dénudage de la couche extérieure.

Dans un mode particulier de réalisation, l’au moins un test comporte un test de claquage.

Cela permet d’évaluer la performance électrique de la couche électriquement isolante.

Dans un mode particulier de réalisation, l’au moins un test comporte une analyse spectroscopique de la matière diélectrique de la couche électriquement isolante pelée.

Cela permet d’obtenir des informations précises sur l’état de santé de la couche électriquement isolante.

Dans un mode particulier de réalisation, dans lequel le câble comporte en outre un écran, l’étape d’extraction comporte en outre l’extraction de l’écran.

Dans un mode particulier de réalisation, le câble est un câble à moyenne tension.

Brève description des dessins

D’autres aspects et avantages de l’invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée ci-après de modes particuliers de réalisation, donnés à titre d’exemples nullement limitatifs, en référence aux dessins annexés, dans lesquels :

[Fig. 1] est un organigramme illustrant des étapes d’un procédé de mesure conforme à la présente invention, dans un mode particulier de réalisation.

Description de mode(s) de réalisation

L’organigramme de la figure 1 illustre des étapes d’un procédé, conforme à la présente invention, de mesure de propriétés diélectriques d’un câble électrique, dans un mode particulier de réalisation.

Le câble électrique considéré comporte au moins les constituants suivants : au moins un conducteur et au moins une couche électriquement isolante entourant le conducteur. Il peut éventuellement comporter en outre un écran et/ou au moins une couche extérieure, telle qu’une gaine.

A titre d’exemple nullement limitatif, le câble peut être un câble électrique à moyenne tension.

Lors d’une première étape 10, le procédé de mesure conforme à l’invention consiste à prélever, sur le câble à mesurer, un échantillon d’une longueur prédéterminée. Pour ce faire, on utilise par exemple une scie à métaux, pour couper à la longueur voulue un tronçon de câble.

Puis une étape 12 consiste à extraire l’au moins un conducteur, par exemple avec une presse manuelle.

Dans un mode particulier de réalisation où le câble comporte en outre au moins une couche extérieure, l’étape 12 comporte également le dénudage de cette ou de ces couche(s) extérieure(s), par exemple à l’aide d’un outil spécifique muni d’une lame circulaire qui vient pénétrer la ou les couche(s) extérieure(s) sur la longueur du tronçon de câble. L’ouverture ainsi créée permet de décoller cette ou ces couche(s) extérieure(s), généralement plastique(s), de l’écran du câble lorsqu’il existe. On extrait ensuite l’au moins un conducteur.

Dans un mode particulier de réalisation où le câble comporte en outre un écran, l’étape 12 comporte également l’extraction de l’écran hors de l’échantillon.

L’étape suivante 14 consiste à aplatir l’échantillon afin de le rendre plus malléable sans faire fluer la matière. Pour cela, on place l’échantillon dans une étuve et on l’aplatit, par exemple à l’aide d’une presse manuelle. Cela permet d’obtenir un échantillon plan, ce qui facilite l’obtention de plaques de test.

L’étape suivante 16 consiste à peler la couche électriquement isolante de l’échantillon.

L’étape suivante 18 consiste à mesurer des propriétés diélectriques du câble en effectuant au moins un test sur la couche électriquement isolante pelée.

Parmi les tests possibles, on peut réaliser un test de claquage afin d’évaluer les performances électriques du câble.

On peut également réaliser un test consistant en une analyse spectroscopique de la matière diélectrique de la couche électriquement isolante pelée.

Revendications

[Revendication 1] Procédé de mesure de propriétés diélectriques d’un câble électrique comportant au moins un conducteur et au moins une couche électriquement isolante entourant le conducteur, caractérisé en ce qu’il comporte des étapes consistant à :

  • prélever (10) un échantillon du câble d’une longueur prédéterminée ;
  • extraire (12) de l’échantillon l’au moins un conducteur ;
  • aplatir (14) l’échantillon ;
  • peler (16) la couche électriquement isolante de l’échantillon ;
  • mesurer (18) des propriétés diélectriques du câble en effectuant au moins un test sur la couche électriquement isolante pelée.

[Revendication 2] Procédé selon la revendication 1, dans lequel le câble comporte au moins une couche extérieure, caractérisé en ce que l’étape d’extraction (12) comporte en outre le dénudage de la couche extérieure.

[Revendication 3] Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l’au moins un test comporte un test de claquage.

[Revendication 4] Procédé selon la revendication 1, 2 ou 3, caractérisé en ce que l’au moins un test comporte une analyse spectroscopique de la matière diélectrique de la couche électriquement isolante pelée.

[Revendication 5] Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le câble comporte en outre un écran, caractérisé en ce que l’étape d’extraction (12) comporte en outre l’extraction de l’écran.

[Revendication 6] Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le câble est un câble à moyenne tension.

Abrégé

Ce procédé de mesure de propriétés diélectriques d’un câble électrique comportant au moins un conducteur et au moins une couche électriquement isolante entourant le conducteur comporte des étapes consistant à :

  • prélever (10) un échantillon du câble d’une longueur prédéterminée ;
  • extraire (12) de l’échantillon l’au moins un conducteur ;
  • aplatir (14) l’échantillon ;
  • peler (16) la couche électriquement isolante de l’échantillon ;
  • mesurer (18) des propriétés diélectriques du câble en effectuant au moins un test sur la couche électriquement isolante pelée.

Figure pour l’abrégé : Fig. 1