- Alcoa fournira à Nexans du fil machine d’aluminium bas carbone contenant du métal issu de la technologie d’avant-garde ELYSIS™.
- Le partenariat technologique ELYSIS™ développe un procédé qui élimine toutes les émissions directes de gaz à effet de serre de la production d’aluminium par électrolyse, sans autre sous-produit que de l’oxygène.
- Le fil machine d’aluminium produit grâce à la technologie ELYSIS™ génère des émissions plus faibles de CO2.
Nexans et Alcoa (NYSE:AA) ont annoncé aujourd’hui qu’Alcoa fournira à Nexans du fil machine d’aluminium dont le procédé de fabrication révolutionnaire élimine toutes les émissions directes de gaz à effet de serre associées au processus traditionnel d’électrolyse.
Nexans se positionne ainsi comme le premier grand fabricant de câbles à utiliser le métal produit par ELYSIS™ : ce procédé d’avant-garde fait appel à des matériaux brevetés, dont des anodes inertes, pour supprimer les gaz à effet de serre émis lors de la production par électrolyse d’aluminium et les remplacer par de l’oxygène. Après avoir approfondi un travail de recherche originellement mené dans le Centre Technique d’Alcoa, près de Pittsburgh, le partenariat technologique ELYSIS™ est désormais prête à développer ce procédé à l’échelle commerciale.
L’aluminium issu du procédé ELYSIS™ sera qualifié pour la fabrication de câbles basse, moyenne et haute tension dans plusieurs usines Nexans situées en Europe occidentale et en Scandinavie. À l’avenir, le fil machine d’aluminium produit avec la technologie de pointe ELYSIS™ pourrait éliminer une part significative des émissions de dioxyde de carbone.
L’annonce faite aujourd’hui marque une nouvelle étape dans le partenariat de long terme tissé entre Alcoa et Nexans : Alcoa approvisionne déjà Nexans en EcoLum™, un aluminium primaire dont l’empreinte carbone est près de trois fois plus faible que la moyenne du secteur .
Depuis sa création en 2018, ELYSIS™ produit des volumes limités d’aluminium dans le cadre de son programme de recherche et développement. Alcoa commercialise désormais son quota de cette production. L’aluminium d’ELYSIS a déjà été employé dans la fabrication des roues du premier SUV électrique Audi, le eTron GT ; Apple a également investi dans cette technologie, et a mis en œuvre le métal d’ELYISIS dans certains de ses produits.
ELYSIS est une composante essentielle du programme de recherche et de développement de technologies d’Alcoa. D’autres projets y figurent en bonne place, tels que le procédé ASTRAEA™ de purification des métaux ou encore la Raffinerie du Futur.
L’accord conclu avec Alcoa souligne le positionnement de Nexans comme fer de lance de l’électrification durable du monde, et de thématiques aussi cruciales que la maîtrise des émissions de CO2.
Alcoa est bien placée pour alimenter en aluminium bas carbone la dynamique mondiale de transition vers les énergies renouvelables. Nous savons bien que la portée réelle de la décarbonation sera aussi déterminée par le choix des matériaux utilisés pour les infrastructures de production, transmission et distribution électrique. ELYSIS™ est une solution d’avenir ; nous produisons déjà de l’aluminium bas carbone avec notre métal EcoLum™, qui permet à nos clients de réduire dès à présent leur empreinte carbone et d’atteindre leurs objectifs de durabilité.
Vice-président exécutif et directeur commercial, Alcoa
Dans la lutte contre le changement climatique, les solutions qui favorisent la transition énergétique mondiale font une vraie différence. En employant davantage d’aluminium bas carbone, nous voulons tracer la voie vers une électrification durable du monde. Le fil machine produit avec ce procédé de pointe pourrait éliminer à l’avenir une part significative des émissions de dioxyde de carbone, et nous sommes fiers d’être le premier fabricant de câbles à mettre en œuvre le métal issu de la technologie ELYSIS™.
![Vincent Dessale, Nexans COO](https://www.nexans.com/app/uploads/2024/01/vincent-dessale.jpg)
Chief Operating Officer Senior Executive VP, Nexans