Énergie

Dix technologies pour électrifier le futur : IoT

Christine Lacharnay Christine Lacharnay 18 avr. 2023

IoT, internet des objets, produits connectés, objets connectés

Internet des objets et produits connectés : les enjeux pour le futur

En 2030, on estime que le nombre d’objets connectés s’élèverait à 30 milliards dans le monde, dont 244 millions en France, selon l’ADEME (Agence de la transition écologique) et l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse). Cela vaut aussi bien pour les objets de la vie quotidienne que pour les équipements professionnels.

L’Internet des objets (IoT, « Internet of Things » en anglais) est donc un marché au fort potentiel de développement qui laisse entrevoir de belles opportunités tant pour les particuliers que les professionnels. Avec son développement, l’IoT apporte de nouvelles solutions innovantes pour l’électrification. Les industriels pourront gagner en productivité sur leurs installations et les particuliers pourront réduire leur consommation énergétique. Quel que soit le secteur concerné, sa croissance est de 15 à 20 % par an.

Retour sur le concept, les perspectives d’exploitation pour l’électrification et les enjeux de l’Internet des objets.

Mieux comprendre le principe de l’Internet des Objets

L'Internet des Objets (IoT) est un réseau d'appareils connectés comprenant des microprogrammes intégrés, des capteurs et une connectivité permettant de communiquer avec l'internet. Il peut s’agir d’appareils électroménagers, de compteurs électriques ou de tourets.

L’IoT permet à ces produits de base de devenir "intelligents". Ils peuvent ainsi collecter des données, les traiter localement, les partager en ligne ou avec d'autres appareils pour une analyse plus approfondie. Ils peuvent ensuite prendre des mesures pour améliorer les opérations ou automatiser des tâches.

Le transfert de données en ligne permet de mettre en place un écosystème intelligent, où l’usage des équipements est réfléchi et modulable. On parle alors de Smart Home pour un logement, de Smart City pour une ville, ou de Smart Grid pour un réseau électrique. Avec 35 millions de compteurs intelligents en France, l'électrification est l'un des secteurs les plus numérisés grâce à l'IoT. Celui-ci est d’ailleurs amené à évoluer encore avec l’annonce d’Enedis de déployer 250 000 capteurs sur le réseau en France dans les 5 prochaines années.

Le potentiel d’exploitation offre de nombreuses perspectives. C’est notamment le cas d’un environnement domotique capable d’administrer la consommation énergétique d’un lieu. Afin que la communication demeure effective entre les objets connectés, il est nécessaire de prévoir l’aménagement de dispositifs dédiés. Parmi ceux-ci figurent des modules à ondes radio, des capteurs, des routeurs cellulaires, ainsi que des passerelles. Des équipements indispensables pour gérer les flux de données et faire face aux enjeux de l’Internet des objets.

Les contribution de l’IoT à l’électrification : des solutions innovantes

L'Internet des objets (IoT) offre de nombreuses solutions pour l'électrification en créant de la valeur pour les consommateurs et les entreprises :

  • Gestion de la consommation d'énergie : l'IoT peut aider les consommateurs à surveiller leur consommation d'énergie et à la gérer de manière plus efficace en leur permettant de suivre en temps réel leur consommation d'électricité et de gaz. Les appareils intelligents connectés peuvent également être programmés pour éteindre automatiquement lorsqu'ils ne sont pas utilisés, réduisant ainsi les coûts d'énergie.
  • Surveillance des équipements : grâce à l’IoT, les entreprises peuvent surveiller à distance leurs équipements, tels que les panneaux solaires et les éoliennes, pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et optimiser leur production d'énergie.
  • Stockage de l'énergie : l'IoT peut jouer un rôle dans la gestion du stockage de l'énergie, en aidant à la surveillance des niveaux de stockage et en optimisant la charge et la décharge des batteries.
  • Réduction des coûts : l'IoT aide à réduire les coûts d'exploitation et de maintenance en permettant une maintenance prédictive, en réduisant les temps d'arrêt et en optimisant la supply chain et l'utilisation des ressources.
  • Optimisation des réseaux : l'IoT permet d’optimiser les réseaux électriques en surveillant la demande d'énergie en temps réel et en ajustant la production en conséquence. Cela peut favoriser une réduction des coûts de production d'énergie et une optimisation de la distribution de l'énergie.

Les défis et les enjeux des produits connectés

Qu’ils soient d’ordre pratique ou économique, on distingue plusieurs enjeux à l’exploitation de l’Internet des objets.

La communication IoT

Lorsque vous avez des produits répartis partout dans le monde, le premier défi à relever est la connectivité / connexion. Cela passe par les centres-villes jusqu’aux zones les plus isolées, qui sont moins couvertes par les réseaux de télécommunication. Pour relever ce défi et garantir une meilleure évolutivité, Nexans utilise différents protocoles de communication et s'associe à des opérateurs de télécommunications du monde entier.

Il est nécessaire de prévoir l’intégration des composants précédemment évoqués, comme des routeurs ou des capteurs. Le déploiement d’un réseau IoT s’appuie sur trois grands principes :

  • la portée des équipements et des produits connectés ;
  • la consommation énergétique ;
  • les besoins et la capacité de la bande passante.

À l’échelle locale, nationale ou mondiale, il faut donc adapter les moyens disponibles à la complexité de l’infrastructure. D’où l’importance de mettre en place des partenariats entre différents experts, à l’instar de celui entre Nexans et Orange initié en 2020.

La cybersécurité dédiée à l’IoT

Si l’efficacité des systèmes IoT est un enjeu incontournable, la cybersécurité doit toujours être au cœur de tout déploiement IoT. En effet, le développement des produits connectés multiplie le risque d’attaques car ceux-ci collectent des données sensibles et représentent une porte d'accès aux systèmes de l'entreprise, souvent ciblée par les pirates informatiques (“hackers”). Cela peut passer par différents supports tels que les ordinateurs ou les objets connectés eux-mêmes.

Une simple caméra peut constituer une porte d’entrée pour accéder au système core. À titre d’exemple, un casino londonien a été victime d’un vol de données. Les hackers ont exploité les failles d’un thermomètre connecté d’un aquarium, lui-même relié au réseau du casino. Il est donc primordial d’instaurer des protocoles de sécurité rigoureux quant à l’Internet des objets. D’apparence anodine, le moindre équipement peut présenter un risque.

Le business model de l’IoT

Bien qu’il faille considérer la complexité d’intégration, les perspectives de déploiement de l’IoT à grande échelle sont viables. Dans le cadre d’une industrialisation ou d’une exploitation dans la supply chain, l’Internet des objets présente de nombreux avantages :

  • des flux de marchandises plus fluides avec suivi et mises à jour en temps réel ;
  • un travail collaboratif qui gagne en efficacité entre les différents services ;
  • une meilleure organisation dédiée au suivi et au transit des marchandises ;
  • une collecte de données rapide et sécuritaire ;
  • un contrôle des stocks accrus.

Par ailleurs, le service client se veut plus réactif, notamment dans la gestion des problèmes ou des retards de livraison.

Ultracker : la solution Nexans pour optimiser les flux de la supply chain

Chez Nexans, nous avons développé la solution digitale Ultracker, une solution innovante utilisant le potentiel de données collectées via des capteurs IoT, l’intelligence artificielle et les services d’hébergement cloud.

Cette solution permet à nos clients Installateurs et Utilities

  • 1.    d’optimiser leurs « working capital » et les flux logistique 
  • 2.    de réduire leur impact carbone en favorisant les retours de tourets de câbles vides plus rapidement. 
  • 3.    De réduire les perte et prévenir  les vols de câbles.

Grâce aux capteurs IoT intégrés dans nos tourets de câbles, mais également sur nos flottes logistiques de transport ainsi que nos produits autour du câble, nos clients bénéficient d'une meilleure traçabilité, d'un meilleur contrôle des stocks et d'une surveillance à distance des chantiers. Cela limite le gaspillage des matières premières et des équipements.

L’expertise Nexans dans le domaine de l’IoT et les solutions mises en place avec nos partenaires permettent de gérer le cycle de vie des produits et système de câbles, de leur livraison sur chantier au contrôle de la longueur résiduelle des câbles avant leur enlèvement. L’adoption de la solution Ultracker par un leader européen de la distribution électrique montre que le monitoring des câbles via l’IoT permet d’économiser +1 million d’euros par an.

Énergie
Dix nouvelles technologies pour électrifier le futur

Nous vous révélons ici dix technologies qui façonnent un futur tout-électrique

En savoir plus

A propos de l'auteur

Christine Lacharnay

Christine Lacharnay

Christine Lacharnay travaille en tant que chef de projet IoT pour Nexans au sein du Digital and Data Design Lab. Elle a auparavant travaillé en tant que consultante sur des projets liés à l'industrie 4.0 et à la digitalisation des services clients. En 2020, elle a rejoint Nexans pour contribuer à l'amélioration des offres de services numériques de l'entreprise. Dans ses fonctions actuelles, elle est chargée de fournir des solutions numériques aux clients de Nexans en utilisant la technologie de l'Internet des objets (IoT), avec un accent particulier sur Ultracker.
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
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer