Blog
Bâtiments
Cinq innovations pour révolutionner le bâtiment : Libérer la puissance des bâtiments à courant continu
Alors que la demande mondiale d'électricité devrait augmenter de 20 % d'ici à 2030 et que la pression pour passer aux énergies renouvelables se fait de plus en plus forte, la « guerre des courants » est à nouveau d'actualité. Aujourd’hui, plus de 70 % des appareils dans le bâtiment ont besoin de courant continu pour fonctionner. Réduire le besoin de conversion peut avoir des implications majeures, en termes d'économies d'énergie et d'impact sur l'environnement. Il est devenu essentiel de réduire, voire d'éliminer, ce besoin de conversion dans les bâtiments.