Services & Solutions
Gagner la guerre contre le gaspillage

Jusqu'à 15 % de l'électricité qui entre dans les réseaux de distribution n'arrive jamais à destination. La technologie du "jumeau numérique" pourrait-elle contribuer à réduire les pertes ?
Les réseaux électriques sont les artères du système énergétique. Mais aucun réseau n'est efficace à 100 %. En Europe, les réseaux perdent environ 180 TWh chaque année, soit trois fois plus que l'énergie produite par l'éolien offshore.
La majorité des pertes se produisent dans les réseaux de distribution. Certaines sont des pertes non techniques causées par des facteurs humains, comme le vol, les inexactitudes de comptage et les erreurs de comptabilité. Mais dans la plupart des réseaux, ce sont les pertes techniques qui prédominent - des pertes causées par la physique de la distribution.
Les pertes variables représentent environ trois quarts de la puissance qui disparaît. Elles résultent de l'effet de chauffage de l'électricité qui circule le long des lignes aériennes et des câbles souterrains, ainsi qu'à travers les appareils. Plus le courant est élevé, plus les pertes sont importantes.
Les pertes fixes représentent le reste. Elles résultent de la nécessité d'alimenter des actifs tels que les transformateurs et les conducteurs. Les pertes fixes ne dépendent pas du courant, elles sont toujours présentes.
Pourquoi les pertes pourraient-elles augmenter ?
Les pertes de distribution sont une réalité. Mais l'augmentation de la demande et le passage à des technologies de consommation à faible teneur en carbone peuvent amplifier les pertes. Tout d'abord, il y a l'augmentation rapide des véhicules électriques (VE). Ceux-ci nécessitent une infrastructure de recharge à l'échelle, ce qui entraîne une augmentation de la demande d'électricité.
Deuxièmement, l'adoption croissante du chauffage électrique alourdit la charge sur les réseaux de distribution. Les pompes à chaleur géothermiques et aérothermiques ont des besoins importants en électricité. Elles créent également des pics de demande importants.
Troisièmement, les réseaux de distribution doivent maintenant gérer les flux intermittents de la production distribuée, comme les petites centrales solaires et éoliennes. Cela peut entraîner une augmentation des flux sur les réseaux.
Ces nouvelles charges et ces nouveaux flux augmentent la pression sur les réseaux de distribution - non seulement en augmentant les pertes, mais aussi en accélérant le vieillissement des câbles et des transformateurs.
Comment les DSO peuvent-ils équilibrer le coût des pertes avec le coût des mises à niveau pour différents scénarios s'étendant sur une longue période ?
Faire face aux pertes avec Asset Electrical
Asset Electrical est la solution de gestion stratégique des actifs de Nexans pour les DSO. Elle fonctionne en créant un jumeau numérique de votre réseau - un modèle informatique innovant qui inclut tous vos actifs de réseau, ainsi que vos stratégies de renouvellement, de réparation et d'inspection.
Asset Electrical vous permet de modéliser des scénarios complexes de pertes de puissance, de sorte que vous pouvez cibler vos investissements pour obtenir les plus grandes réductions de pertes au coût d'investissement le plus bas.
- Mesurer : Asset Electrical peut calculer un KPI lié aux pertes de puissance. Cet indicateur est déterminé par les conditions du réseau et la géométrie du réseau à un moment donné.
- Évaluer : vous pouvez tester les projets d'investissement et les politiques de maintenance ainsi que leur impact sur le KPI relatif aux pertes de puissance. Asset Electrical peut saisir l'évolution de la géométrie et de la topologie des actifs, y compris des facteurs tels que les extensions et la reconstruction du réseau. Il prend également en compte l'évolution de l'état des actifs ainsi que leur vieillissement et leur détérioration.
- Décidez : Asset Electrical vous donne les informations dont vous avez besoin pour trouver le meilleur équilibre entre l'investissement global et le coût des pertes de puissance.
Avec des économies de plus de 10 % des dépenses totales et un rendement accru des actifs de plus de 20 %, Asset Electrical est conçu pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre réseau - maintenant et pour les années à venir.
Categories
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales