Turbines éoliennes
WindFloat Atlantic : Nexans fournit une solution complète de câbles turbines et accessoires pour les éoliennes du premier parc éolien flottant en 66kV
26 mars 2019
- Le parc éolien offshore flottant WindFloat Atlantic, au large des côtes portugaises, sera entièrement équipé de connecteurs Nexans en T avec cône extérieur, conçus pour fonctionner sous une tension de 66 kV.
- Le Groupe fournira également des câbles préraccordés WINDLINK® pour les turbines MHI Vestas V164 de 8,4 MW.
Paris La Défense, le 26 mars 2019 – WindFloat Atlantic, un parc éolien flottant de 25 mégawatts (MW) qui doit s’implanter au large des côtes portugaises, devrait confirmer la viabilité de la technologie FOW (Floating Offshore Wind), avec à la clé un potentiel inépuisable de ressources en Europe. Il s’agit du premier projet FOW commercial à grande échelle fonctionnant en 66 kilovolts (kV) au monde, auquel Nexans fournira une solution complète de câbles turbines – préraccordés et testés en usine – ainsi que sa gamme complète de connecteurs en T destinés aux câbles sous-marins dynamiques d’interconnexion des éoliennes.
Selon les rapports de WindEurope, association promouvant l’utilisation en Europe de l’énergie éolienne offshore, 80 % de l’ensemble de ces ressources se situent dans des eaux dépassant 60 mètres de profondeur, où les technologies traditionnelles de l’éolien posé en mer ne sont actuellement pas économiquement intéressantes. C’est dans ces conditions que l’éolien flottant offre une solution viable, permettant aux opérateurs de tirer parti des zones éloignées des côtes qui bénéficient d’une vitesse du vent bien plus élevée et constante. Afin d’exploiter ce potentiel, l’entreprise Principle Power a développé le projet WindFloat Atlantic, situé à 20 kilomètres au large de la côte nord-ouest du Portugal, par des profondeurs de 100 mètres. Le projet produira assez d’énergie pour couvrir les besoins de 16 000 foyers.
Le projet WindFloat Atlantic, dont la mise en production est prévue courant 2019, comprendra trois turbines flottantes MHI Vestas V164 de 8,4 MW installées sur des plates-formes triangulaires semi-submersibles et lestées. Le projet devant fonctionner en 66 kV, Nexans, l’un des leaders des câbles 66 kV pour les projets d’énergie renouvelable, a été retenu pour fournir un système de câbles WINDLINK® - préraccordés et testés en usine – qui assure une connexion souple à l’intérieur de la turbine entre le transformateur et le disjoncteur.
De plus, Nexans a été choisi par JDR pour fournir ses connecteurs en T 66 kV. Ces accessoires sont destinés aux câbles dynamiques 66 kV d’interconnexion des éoliennes flottantes livrés par JDR. De part sa technologie de pointe permettant un accès direct au conducteur du câble, les connecteurs en T avec cône extérieur de Nexans facilitent les tests de mise en service des câbles d’interconnexion après leur installation. Les accessoires étant fabriqués en EPDM, ce robuste matériau offre quant à lui une forte résistance aux rudes conditions du large.
« Nous sommes très heureux de participer en tant que fournisseur clé au projet WindFloat Atlantic, qui constituera une étape majeure pour confirmer la viabilité technique et commerciale des parcs éoliens flottants, d’autant qu’il validera également l’importance de la technologie 66 kV », commente Johan Burnier, responsable du développement des accessoires 66 kV pour Nexans. « Il y a quelques années, le Groupe a décidé de prendre une longueur d’avance en développant son offre globale 66 kV. Cette démarche porte aujourd’hui ses fruits, alors que Nexans s’affirme comme l’un des leaders mondiaux des câbles et connecteurs 66 kV pour éoliennes. »
Les connecteurs en T destinés au projet WindFloat Atlantic proviennent des sites Nexans Network Services – Division Euromold à Erembodegem en Belgique et de Nexans Power Accessories Deutschland GmbH à Hof en Allemagne. Les câbles HT souples WINDLINK® pour les turbines sont fournis par l’usine allemande de Nexans à Mönchengladbach. Les câbles et accessoires des turbines sont assemblés et testés par Nexans Power Accessories Deutschland GmbH à Hof.
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales