Réseaux d'énergie - Sous-marin
Nexans établit un nouveau record mondial pour renforcer le réseau électrique norvégien
6 oct. 2017
- Nexans va poser en Norvège un câble sous-marin par 526 mètres de fond, battant ainsi son précédent record du plus long et plus profond système de câble sous-marin à isolation en polyéthylène réticulé (XLPE) 420 kV au monde.
- Le câble représente la dernière phase de la réalisation d’une nouvelle liaison électrique de la compagnie BKK dans l’ouest de la Norvège, destinée à approvisionner environ 200 000 foyers, entreprises et sites industriels dans la région de Bergen.
Paris La Défense, le 6 octobre 2017 – Alors que les pays scandinaves font partie des plus avancés en matière de production d’électricité propre, leur consommation énergétique par habitant est également parmi les plus élevées au monde en raison de la froideur de leur climat et de l’éparpillement de leur population. Afin de faire face à la demande grandissante d’électricité et d’accompagner l’accroissement de la production d’énergie, BKK Nett AS, l’une des principales compagnies électriques norvégiennes, a décidé de réaliser la ligne Kollsnes-Mongstad pour renforcer le réseau électrique dans l’ouest de la Norvège. Après la fabrication et la pose de deux câbles sous-marins pour le tronçon Kollsnes-Mongstad, BKK Nett AS a attribué à Nexans un contrat d’environ 37 millions d’euros portant sur la fourniture du troisième et dernier câble sous-marin couvrant le tronçon Modalen-Mongstad.
La nouvelle liaison de 420 kV entre Modalen-Mongstad assurera l’approvisionnement en électricité de quelque 420 000 habitants, entreprises et sites industriels dans l’ensemble de la région. Compte tenu du vaste paysage d’archipels situé sur la côte occidentale du pays, le câble sous-marin Nexans franchira le Fensfjord, d’une largeur de 8 km environ et d’une profondeur allant jusqu’à 526 mètres, battant ainsi le record mondial du système de câble sous-marin à isolation en polyéthylène réticulé (XLPE) 420 kV le plus long et le plus profond.
Le précédent record avait été également établi par Nexans lors de la réalisation de la première partie de la liaison entre Kollsnes et Mongstad à la fin de 2016. Le tronçon Kollsnes-Mongstad traverse en effet deux fjords : le Lurefjord et le Hjeltefjord, dont la profondeur maximale est de 390 mètres.
« Tout au long de notre histoire, nous avons toujours travaillé en étroite collaboration avec nos clients pour développer les technologies les plus avancées, nous permettant de réaliser les projets énergétiques les plus ambitieux », commente Vincent Dessale, Directeur de l’activité Systèmes d’énergie sous-marins au sein de Nexans Norvège. « Nous nous réjouissons que BKK ait une fois encore témoigné sa confiance à Nexans, en nous confiant la fourniture des trois câbles sous-marins nécessaires à l’approvisionnement sûr en électricité de la population locale, ainsi que des industries et des commerces qui créent de la valeur dans l’ouest de la Norvège. Nous sommes heureux de contribuer à ce projet stimulant et qui nous donne l’occasion de battre notre précédent record du monde. »
Nexans développera et produira le câble sous-marin sur son site de Halden en Norvège. La pose et les autres travaux sur le fond marin seront exécutés par le propre navire câblier du Groupe, le C/S Nexans Skagerrak, durant l’été 2019. Après sa mise en service, l’infrastructure Modalen-Mongstad sera confiée à Statnett ASA, l’opérateur responsable de l’exploitation des systèmes du réseau électrique central norvégien.
Documents associés