News List
-
Pétrole et Gaz - Offshore sous-marin29 sept. 2020
Les câbles ombilicaux de Nexans joueront un rôle essentiel dans le premier développement pétrolier offshore du Sénégal
Nexans a signé un contrat avec Subsea 7 pour la conception et la fabrication de 46 km de câbles ombilicaux à destination du champ de Sangomar, au large du Sénégal.
-
CSR2 sept. 2020
Nexans organise le 22 septembre 2020 son premier Climate Day sur l'électrification durable du monde
Alors que le réchauffement climatique s’accélère, alors que la transition énergétique est engagée, la question de l’électrification durable du monde s’impose à nous comme une urgence.
-
Power plants - Conventional9 juil. 2020
Nexans remporte un important contrat de câbles d'énergie pour la régénération de la plus grande centrale électrique de Serbie
Nexans a signé un contrat de 2,1 millions d'euros avec Coptech pour la livraison de 206 km de câbles de puissance non propagateurs de l’incendie destinés à la nouvelle unité de désulfuration des gaz de combustion de la centrale électrique au charbon Nikola Tesla A de 1 560 mégawatts (MW) en Serbie.
-
Réseaux ferroviaires23 juin 2020
Nexans livre des câbles de signalisation ferroviaire à Alstom pour le projet Beni Suef - Asyut, en Egypte
Nexans a finalisé la livraison de 1 700 km de câbles de signalisation à Alstom pour le projet BSA (Beni Suef - Asyut) en Egypte.
-
Réseaux d'énergie - Superconductivité18 juin 2020
Nexans remporte le contrat AMSC dans le cadre du projet Resilient Electric Grid de Chicago
Paris La Défense, le 18 juin 2020 – Nexans a remporté un contrat avec AMSC pour la production d'un câble supraconducteur dans le cadre duprojet Resilient Electric Grid (REG) de Chicago, aux États-Unis. Le câble, ainsi qu'un système de jonction spécial, seront déployés dans une sous-station de Commonwealth Edison (ComEd).
-
Fermes éoliennes-Offshore11 juin 2020
Nexans remporte un contrat clé en main pour la fourniture de câbles d'exportation d'énergie pour le projet de parc éolien offshore Seagreen en Écosse
Nexans a remporté un contrat majeur avec SSE Renewables pour la conception, la fabrication et l'installation de câbles d'exportation onshore et offshore haute tension (HV) dans le cadre du développement de la phase 1 du projet de parc éolien offshore Seagreen.
-
Solaire4 juin 2020
Nexans Solar Technologies signe son premier contrat de trackers solaires KEYLIOS® pour les parcs solaires de Reden en France
Nexans Solar Technologies (NST) a signé son premier contrat pour la conception, la fabrication et la fourniture de ses trackers solaires KEYLIOS® pour Reden, un acteur majeur dans le développement de projets photovoltaïques et fournisseur d'énergie totalement intégré.
-
Solaire29 mai 2020
Le harnais photovoltaïque Keylios® de Nexans permet de réduire jusqu'à 15 % les coûts de câblage en courant continu basse tension des parcs solaires
Nexans a conçu le nouveau harnais photovoltaïque Keylios® pour aider les développeurs, les installateurs et les exploitants de fermes solaires de grande taille à réduire les coûts de câblage de leurs modules photovoltaïques.
-
Réseaux d'énergie - Sous-marin27 mai 2020
Nexans remporte un important contrat de câble HVDC sous-marin auprès de la société grecque Ariadne Interconnection S.P.S.A.
Nexans remporte un contrat majeur pour la conception, la fabrication et l'installation d'un système de câbles sous-marins haute tension (HVDC) de 335 km pour Ariadne Interconnection SPSA, détenue à 100 % par IPTO, le gestionnaire de réseau électrique grec.
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales