News List
-
Fermes éoliennes-Offshore11 juin 2020
Nexans remporte un contrat clé en main pour la fourniture de câbles d'exportation d'énergie pour le projet de parc éolien offshore Seagreen en Écosse
Nexans a remporté un contrat majeur avec SSE Renewables pour la conception, la fabrication et l'installation de câbles d'exportation onshore et offshore haute tension (HV) dans le cadre du développement de la phase 1 du projet de parc éolien offshore Seagreen.
-
Réseaux d'énergie - Sous-marin27 mai 2020
Nexans remporte un important contrat de câble HVDC sous-marin auprès de la société grecque Ariadne Interconnection S.P.S.A.
Nexans remporte un contrat majeur pour la conception, la fabrication et l'installation d'un système de câbles sous-marins haute tension (HVDC) de 335 km pour Ariadne Interconnection SPSA, détenue à 100 % par IPTO, le gestionnaire de réseau électrique grec.
-
Réseaux d'énergie - Sous-marin14 mai 2020
Nexans finalise la réparation de l'interconnexion sous-marine Malte-Sicile
Nexans a achevé la réparation d'un câble sous-marin haute tension (HT) de 95 km reliant Malte à la Sicile, assurant la continuité de l'alimentation électrique de l'île de Malte. Le câble d'interconnexion a été endommagé à la fin de 2019 par une ancre de navire, provoquant une panne d'électricité à l'échelle nationale et une série de coupures de courant dans les semaines suivantes.
-
Réseaux d'énergie - Sous-marin4 nov. 2019
Nexans désigné fournisseur préférentiel de câbles d’exportation d’énergie pour le projet de parc éolien offshore Seagreen
Le Groupe devient le fournisseur préférentiel de SSE pour la conception, la fabrication et la pose des câbles d’exportation à terre et en mer destinés au projet Seagreen de parc éolien offshore de 1,075MW. Nexans fabriquera et installera les trois câbles d’exportation offshore (65 km) et les trois câbles d’exportation à terre (20 km).
-
Réseaux d'énergie - Sous-marin17 oct. 2019
Nexans célèbre une nouvelle étape dans la construction de son navire câblier Aurora
Le 15 octobre 2019, le Groupe a organisé la « cérémonie des grands blocs », représentant une étape décisive dans la construction de son navire câblier révolutionnaire, le Nexans Aurora, dont la coque est en cours de fabrication aux chantiers navals CRIST en Pologne et qui sera achevé par ceux d’Ulstein Verft en Norvège, avec une livraison prévue pour 2021.
-
Réseaux d'énergie - Sous-marin22 juil. 2019
Nexans qualifie un câble haute tension à une profondeur d’eau établissant un record mondial, pour la pose d’une liaison électrique à travers un fjord norvégien
Pour la nouvelle liaison électrique de BKK traversant le Fensfjorden, Nexans a qualifié son câble d’énergie XLPE de 420 kV pour une utilisation par une profondeur d’eau allant jusqu’à 550 mètres. Le Groupe ouvre ainsi de nouvelles possibilités pour la création de liaisons sous-marines sous de plus hautes tensions, à des profondeurs sans précédent
-
Réseaux d'énergie - Sous-marin21 déc. 2018
NordLink: Nexans has successfully completed the installation of four interconnector cables for 2018
Nexans has successfully completed the installation of the first four cables of NordLink, the power connection between Norway and Germany.
-
Réseaux d'énergie - Sous-marin17 déc. 2018
Projet CCHT MONITA de Terna : Nexans franchit une étape majeure en menant à bien la pose de câbles d’énergie sous-marins
Le Groupe a achevé avec succès la pose et les tests après pose de ses 445 km de câbles d’énergie imprégnés de matière pour le projet de Terna destiné à interconnecter les réseaux électriques du Monténégro et de l’Italie.
-
Réseaux d'énergie - Sous-marin6 déc. 2018
Nexans renforce ses services IMR (Inspection, Maintenance, Réparation) avec la mise en place d’une équipe dédiée d’experts
La nouvelle équipe IMR appuie des projets de câblage et de connectivité haute tension sous-marine à travers le monde avec des services de réponse d’urgence, une ligne d’assistance 24/24 7/7 et une mobilisation accélérée.
-
Réseaux d'énergie - Sous-marin4 déc. 2018
Nexans confirme sa position de fournisseur mondial incontournable de systèmes de câblage imprégnés de matière en eau profonde avec un contrat de 100 millions d’euros aux Philippines
Nexans a remporté un contrat complet clés en main pour renforcer le réseau national d’électricité aux Philippines.
La mission du Groupe englobera la fabrication, la livraison et la pose d’un câble sous-marin CCHT (courant continu haute tension) imprégné de matière (IM) de 350 kV jusqu’à 650 m de profondeur pour la liaison sous-marine du projet d’interconnexion Mindanao-Visayas.
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales