Liste des actualités
-
Pétrole et Gaz - Offshore sous-marin28 avr. 2021
Nexans a reçu d’Equinor une lettre d’intention portant sur le projet de développement Askeladd Vest
Nexans a reçu d’Equinor une lettre d’intention portant sur la fabrication d’ombilicaux destinés au projet Askeladd Vest. Equinor et ses partenaires – Petoro, Total, Neptune et Wintershall Dea – ont décidé d’exploiter le champ d’Askeladd Vest, dans le sud de la mer de Barents, pour un investissement avoisinant 3,2 milliards de couronnes norvégiennes (NOK).
-
Pétrole et Gaz - Offshore sous-marin29 sept. 2020
Les câbles ombilicaux de Nexans joueront un rôle essentiel dans le premier développement pétrolier offshore du Sénégal
Nexans a signé un contrat avec Subsea 7 pour la conception et la fabrication de 46 km de câbles ombilicaux à destination du champ de Sangomar, au large du Sénégal.
-
Pétrole et Gaz - Offshore sous-marin28 févr. 2020
Nexans remporte un important contrat pour la fourniture et la pose de câbles d’énergie HT sur le champ pétrolier et gazier Marjan dans le golfe Persique
Le Groupe va fournir 180 km de câbles de 230 kV pour ce mégaprojet situé en Arabie saoudite. Les câbles sous-marins d’énergie intégreront un élément en fibre optique
-
Pétrole et Gaz - Offshore sous-marin28 août 2019
Nexans remporte auprès de McDermott un contrat d’ombilicaux destinés au projet Greater Tortue Ahmeyim de BP
Nexans assurera les activités de gestion, d’achat, d’ingénierie, de fabrication et de test des ombilicaux et du matériel auxiliaire. Le champ Tortue se situe à environ 120 km au large des côtes de la Mauritanie et du Sénégal et son système sous-marin comprend au total quatre puits.
-
Pétrole et Gaz - Offshore sous-marin7 mai 2019
L’ombilical d’énergie de Nexans va doper la production du champ pétrolier Vigdis en mer du Nord
• Une nouvelle station de recompression sous-marine, à commande entièrement électrique, va accroître la quantité de pétrole récupéré sur Vigdis d’environ 11 millions de barils.
• Ce recompresseur sera alimenté en énergie par un ombilical Nexans innovant, transportant de l’électricité haute tension et des signaux de commande dans une même section de câble.
• Le contrat de deux ans représente un montant de 10 millions d’euros.
-
Pétrole et Gaz - Offshore sous-marin28 juin 2018
Equinor choisit la technologie d’ombilicaux de Nexans pour son champ gazier Askeladd en mer de Barents
Nexans a remporté un contrat majeur portant sur la fourniture d’ombilicaux complexes comprenant des éléments électriques, fibres optiques et hydrauliques, destinés à la phase suivante de l’exploitation du champ Snøhvit.
-
Pétrole et Gaz - Offshore sous-marin10 juil. 2017
Nexans conforte sa position comme un des leaders du marché des câbles sous-marins en signant un accord-cadre avec BP
Nexans annonce la signature avec BP d’un accord-cadre global d’une durée de cinq ans, de type clés en main EPC, portant sur des systèmes ombilicaux et DEH (chauffage électrique direct) ainsi que des équipements auxiliaires.