News List
-
Réseaux d'énergie - Sous-marin4 oct. 2021
La solution révolutionnaire de câble haute tension dynamique pour eaux profondes de Nexans a été choisie pour le projet Jansz-Io Compression, ouvrant la voie à de futures innovations offshore
Nexans s’est vu attribuer un important contrat clés en main portant sur la fourniture et la pose d’une solution révolutionnaire de câble haute tension dynamique pour eaux profondes, destinée au projet Jansz-Io Compression (J-IC), exploité par Chevron Australie.
-
Réseaux d'énergie - Sous-marin21 juil. 2021
Nexans assure la continuité d’activité de la ligne sous-marine de transport d’électricité Kintyre-Hunterston pour SSEN
L’équipe de Nexans a été sollicitée par SSEN Transmission pour des services de consultants à l’appui de sa stratégie de continuité d’activité pour sa ligne critique de transport haute tension entre Kintyre et Hunterston en Ecosse.
-
Réseaux d'énergie - Sous-marin8 juin 2021
Nexans baptise son navire amiral, le CLV Nexans Aurora
Le CLV Nexans Aurora est un navire câblier spécialement conçu, équipé des outils de pose de câbles les plus avancés au monde. Il assurera la pose de câbles sous-marins destinés à des parcs éoliens offshore et à des interconnexions à travers le monde.
-
Réseaux d'énergie - Sous-marin9 févr. 2021
Nexans remporte un contrat de fourniture de câbles sous-marins à Hadselfjord pour renforcer la sécurité d'approvisionnement des archipels norvégiens
Nexans remporte une importante commande de Statnett, le gestionnaire national du réseau de transport d’électricité norvégien, pour la fourniture et l'installation d'une nouvelle liaison électrique sous-marine haute tension traversant le Hadselfjord, dans l'extrême nord du pays.
-
Fermes éoliennes-Offshore11 juin 2020
Nexans remporte un contrat clé en main pour la fourniture de câbles d'exportation d'énergie pour le projet de parc éolien offshore Seagreen en Écosse
Nexans a remporté un contrat majeur avec SSE Renewables pour la conception, la fabrication et l'installation de câbles d'exportation onshore et offshore haute tension (HV) dans le cadre du développement de la phase 1 du projet de parc éolien offshore Seagreen.
-
Réseaux d'énergie - Sous-marin27 mai 2020
Nexans remporte un important contrat de câble HVDC sous-marin auprès de la société grecque Ariadne Interconnection S.P.S.A.
Nexans remporte un contrat majeur pour la conception, la fabrication et l'installation d'un système de câbles sous-marins haute tension (HVDC) de 335 km pour Ariadne Interconnection SPSA, détenue à 100 % par IPTO, le gestionnaire de réseau électrique grec.
-
Réseaux d'énergie - Sous-marin14 mai 2020
Nexans finalise la réparation de l'interconnexion sous-marine Malte-Sicile
Nexans a achevé la réparation d'un câble sous-marin haute tension (HT) de 95 km reliant Malte à la Sicile, assurant la continuité de l'alimentation électrique de l'île de Malte. Le câble d'interconnexion a été endommagé à la fin de 2019 par une ancre de navire, provoquant une panne d'électricité à l'échelle nationale et une série de coupures de courant dans les semaines suivantes.
-
Réseaux d'énergie - Sous-marin4 nov. 2019
Nexans désigné fournisseur préférentiel de câbles d’exportation d’énergie pour le projet de parc éolien offshore Seagreen
Le Groupe devient le fournisseur préférentiel de SSE pour la conception, la fabrication et la pose des câbles d’exportation à terre et en mer destinés au projet Seagreen de parc éolien offshore de 1,075MW. Nexans fabriquera et installera les trois câbles d’exportation offshore (65 km) et les trois câbles d’exportation à terre (20 km).
-
Réseaux d'énergie - Sous-marin17 oct. 2019
Nexans célèbre une nouvelle étape dans la construction de son navire câblier Aurora
Le 15 octobre 2019, le Groupe a organisé la « cérémonie des grands blocs », représentant une étape décisive dans la construction de son navire câblier révolutionnaire, le Nexans Aurora, dont la coque est en cours de fabrication aux chantiers navals CRIST en Pologne et qui sera achevé par ceux d’Ulstein Verft en Norvège, avec une livraison prévue pour 2021.
-
Réseaux d'énergie - Sous-marin22 juil. 2019
Nexans qualifie un câble haute tension à une profondeur d’eau établissant un record mondial, pour la pose d’une liaison électrique à travers un fjord norvégien
Pour la nouvelle liaison électrique de BKK traversant le Fensfjorden, Nexans a qualifié son câble d’énergie XLPE de 420 kV pour une utilisation par une profondeur d’eau allant jusqu’à 550 mètres. Le Groupe ouvre ainsi de nouvelles possibilités pour la création de liaisons sous-marines sous de plus hautes tensions, à des profondeurs sans précédent