Fermes éoliennes-Offshore
Nexans Charleston, une usine de pointe de classe mondiale, idéalement positionnée pour servir le marché américain en pleine expansion de l'éolien offshore
9 nov. 2021
- Nexans inaugure son usine transformée pour la fabrication de câbles haute tension sous-marins à Charleston (Caroline du Sud) afin d’approvisionner la forte croissance du marché de l’éolien offshore aux Etats-Unis, croissance qui pourrait potentiellement atteindre 13 % par an d’ici à 2030, suscitant jusqu’à 70 milliards de dollars d’investissements pour une capacité supplémentaire annuelle de 20 GW.
- Cette usine de câbles haute tension sous-marins, unique en son genre aux Etats-Unis, créera 210 nouveaux emplois directs ainsi que plusieurs emplois indirects au niveau local, grâce au développement de la chaîne d'approvisionnement et au soutien de l'industrie éolienne en mer.
- L’usine, de même que le « Nexans Aurora », l’un des navires câbliers les plus en pointe inauguré le 22 septembre dernier, fait partie des investissements stratégiques du Groupe en vue de mener la transition énergétique et l’électrification durable du monde.
Paris, le 9 novembre 2021 – Nexans annonce l’ouverture de la première usine de câbles haute tension sous-marins aux Etats-Unis, à Charleston (Caroline du Sud). Il s’agit du seul site offrant cette capacité en Amérique du Nord. Depuis l’usine de Charleston, le Groupe fournira des câbles d’énergie sous-marins allant jusqu’à 525 kV en courant continu (CCHT) et 400 kV en courant alternatif (CAHT), couvrant toute la gamme des produits nécessaires pour l’exportation d’électricité depuis les parcs éoliens offshore et pour les interconnexions sous-marines. Le premier câble d’exportation haute tension sera livré à un parc offshore britannique au début de 2022.
L’usine haute tension sous-marine de Charleston fait partie de la supply chain complète en cours de mise en place pour l’éolien offshore sur le marché américain. Des projets comme ceux des entreprises Eversource, Ørsted et Equinor devraient accélérer la transition énergétique aux Etats-Unis. Nexans a signé avec Eversource et Ørsted un accord-cadre portant sur la fourniture des premiers câbles d’exportation haute tension sous-marins produits localement pour ces projets et, avec Equinor, un accord de fournisseur préférentiel pour les projets clés en main Empire Wind 1 et 2.
Selon ses estimations, Nexans pourra livrer jusqu’à 1000 km de câbles destinés aux parcs éoliens offshore d’Ørsted et Eversource en Amérique du Nord jusqu’en 2027. Par ailleurs, au titre de fournisseur préférentiel pour le projet Empire Wind d’Equinor, précurseur du projet Mayflower, le Groupe est bien placé pour collaborer à d’autres projets de transition énergétique aux Etats-Unis.
Christopher Guérin, Directeur général de Nexans, déclare : « Nous vivons un moment passionnant pour l’éolien aux Etats-Unis, alors que nous libérons le potentiel offert par l’énergie renouvelable offshore. Nous nous donnons pour mission d’“électrifier le futur” et l’extension de notre site va dans ce sens en conjuguant des décennies d’expérience dans le développement et la fabrication de câbles haute tension avec le lancement récent de Nexans Aurora, le navire câblier le plus avancé sur le plan technique. C’est donc avec enthousiasme que nous participons à la révolution éolienne aux Etats-Unis, et au-delà. »
« Nous nous engageons à prendre notre part dans la création d’un monde plus durable et dans l’électrification de notre planète, tout en aidant les Etats-Unis à atteindre leurs objectifs de neutralité carbone. Nous sommes convaincus que l’éolien offshore jouera un rôle clé dans la transition vers une économie plus propre, en contribuant à créer des emplois et à stimuler l’économie, le tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. »
L’usine de Charleston a été construite en 2014 pour servir le marché du transport haute tension aux Etats-Unis. Son extension répond à l’essor rapide du marché américain de l’éolien offshore. D’ici la fin de 2021, Nexans aura créé 210 nouveaux emplois au service du développement de cette industrie en Caroline du Sud.
En outre, Nexans possède une flotte de navires câbliers parmi les plus avancés au monde, comprenant notamment le « CLV Nexans Aurora », lancé en septembre dernier, et le Skagerrak, toujours en service. Ces navires spécialement conçus réalisent des opérations complexes de pose de câbles par toutes les profondeurs d’eau, faibles ou grandes, afin de raccorder les parcs éoliens offshore au réseau ou d’interconnecter des îles, des pays et des continents. Ces navires seront appelés à poser les câbles sous-marins fabriqués par les usines de câbles haute tension sous-marins du Groupe à Charleston et à Halden en Norvège pour des projets allant de l’Ecosse à la côte Est des Etats-Unis, où des parcs éoliens offshore sont en cours de développement.