Innovation
Le lancement de la solution Mobiway Un’Reel de Nexans va simplifier la pose des câbles
4 nov. 2021
Le Groupe renforce encore sa position de leader mondial des solutions de câblage en dévoilant sa nouvelle solution pour simplifier, sécuriser et optimiser la pose des câbles.
Paris, le 4 novembre 2021 – Nexans dévoile sa solution MOBIWAY™ Un’Reel, destinée à faciliter et optimiser la pose de différents câbles basse et moyenne tension.
Dernière-née de la gamme MOBIWAY™, cette solution offre une nouvelle série d’avantages aux installateurs de câbles à travers le monde afin de rendre leur travail plus simple, plus rapide, plus sûr et plus économique grâce à un câblage plus intelligent.
Mobiway Un’Reel vient enrichir la gamme de produits Nexans MOBIWAY™, au moyen d’un ensemble breveté de bobines associées à un système de déroulement. Alors que les tourets sont souvent malcommodes à manipuler en raison de leur taille et de leur poids, cette solution facilite leur maniement par les opérateurs en permettant à une seule personne de réaliser l’installation en toute sécurité et avec efficacité, que ce soit dans un espace restreint ou un entrepôt.
Le nouveau système engendre également des gains de temps et des économies pour les clients en réduisant les coûts d’installation et en leur évitant d’avoir à acheter des outils supplémentaires pour dérouler le câble, grâce à son dispositif de verrouillage intégré. MOBIWAY™ Un’Reel permet au client de dévider le câble directement depuis le touret avec une meilleure sécurité sur le chantier car il évite d’avoir à manipuler et lever cet équipement lourd, ce qui limite le risque de blessure.
Jérôme Fournier, Corporate Vice President Innovation, Services et Croissance de Nexans, commente : « La transition énergétique entraîne une gigantesque demande mondiale d’électricité, c’est pourquoi chaque maillon de la chaîne de valeur de l’électrification doit être optimisé et rendu le plus efficace possible. La pose de câbles est une étape cruciale de l’électrification à travers le monde, pourtant de nombreuses méthodes traditionnelles de déroulement peuvent être au mieux lourdes et au pire dangereuses. »
« Nexans est l’un des premiers fabricants et installateurs mondiaux de câbles, fier d’avoir à son actif des innovations qui améliorent l’efficacité des opérations de pose. Notre solution Mobiway Un’Reel est notre dernière solution en date pour rendre la pose des câbles plus sûre, plus pratique, plus durable, et faire ainsi gagner un temps précieux et réaliser des économies à nos clients. »

Mobiway Un’Reel va contribuer à réduire le gaspillage et la pollution car le touret est consigné et présente une durée de vie plus longue que les tourets classiques, en raison du caractère moins rudimentaire de ses opérations de déroulement. La solution est actuellement déployée dans plusieurs pays et son lancement mondial est prévu pour la fin de 2021.
Nexans est à la pointe des solutions de câblage pour un grand nombre d’applications, notamment dans l’éolien offshore, et couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de l’électrification. Le Groupe investit continuellement dans la R&D et ne cesse de proposer de nouveaux produits et de nouvelles solutions pour aider ses clients à s’engager dans l’électrification durable.
Documents associés