Fermes éoliennes-Offshore
Nexans remporte un contrat clé en main pour la fourniture de câbles d'exportation d'énergie pour le projet de parc éolien offshore Seagreen en Écosse
11 juin 2020
- Les câbles sous-marins et terrestres Nexans alimenteront jusqu'à 1 million de foyers écossais, aidant ainsi le Royaume-Uni à atteindre ses objectifs en matière d'énergie propre.
- Le projet SSE Renewables confirme la position de Nexans en tant que partenaire stratégique clé dans la transition énergétique mondiale.
- Le contrat fait partie du carnet de commandes de 1,6 milliard d’euros de Nexans pour les projets de câbles sous-marins.
- Les câbles d'exportation sous-marins seront installés par le nouveau navire de pose de câbles Aurora de Nexans.
Paris La Défense, le 11 juin 2020 – Nexans a remporté un contrat majeur avec SSE Renewables pour la conception, la fabrication et l'installation de câbles d'exportation onshore et offshore haute tension (HV) dans le cadre du développement de la phase 1 du projet de parc éolien offshore Seagreen. La construction du projet de 1 075 mégawatts (MW), situé à 27 km au large d'Angus, débutera l'année prochaine. Une fois achevé en 2022/23, Seagreen 1 sera le plus grand parc éolien d'Écosse. Il constituera également la plus grande source d'énergie renouvelable, fournissant une contribution significative à l'objectif zéro émission nette de l'Écosse et suffisamment d'énergie renouvelable propre pour alimenter 1 million de foyers.
“ Nous sommes ravis d'avoir l'expertise de Nexans sur le projet Seagreen car Nexans est un leader mondial dans la fourniture et l'installation de câbles d'alimentation sous-marins. ”
John Hill
Le directeur du projet SeagreenL'usine de Nexans à Charleston, aux États-Unis, fournira les trois câbles d'exportation offshore d’une longueur d 65 km. Cette usine a récemment été agrandie pour fabriquer des câbles d'alimentation sous-marins HT et est actuellement la seule installation dotée de cette capacité en Amérique du Nord. Les trois câbles d'exportation terrestres de 20 km du projet seront fabriqués dans l'usine de Nexans à Charleroi, en Belgique.
Nexans s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec les fournisseurs locaux du projet Seagreen sur les opportunités de sous-traitance disponibles, y compris pour la partie offshore et terrestre du contrat.
Les câbles d'exportation pour le projet de parc éolien offshore Seagreen seront installés par l'Aurora, le tout nouveau navire de pose de câbles de Nexans. L'Aurora est actuellement en construction et sera livré au deuxième trimestre 2021.

“ Nous sommes ravis de ce contrat de SSE Renewables et nous sommes heureux d'aider à donner vie au plus grand parc éolien d'Écosse. Cela confirme la position de Nexans en tant que partenaire stratégique fortement impliqué dans la transition énergétique mondiale. ”
Ragnhild Katteland
vice-président exécutif de Nexans pour le groupe d'activités Subsea et Land SystemL'électricité produite par les turbines Seagreen sera acheminée via les câbles d'exportation sous-marins jusqu'à la terre à Carnoustie. De là, les câbles terrestres transmettront l’électricité à une nouvelle sous-station à Tealing où elle alimentera le réseau national de transport d’électricité du Royaume-Uni.

Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales