Réseaux d'énergie - Sous-marin
Nexans confirme sa position de fournisseur mondial incontournable de systèmes de câblage imprégnés de matière en eau profonde avec un contrat de 100 millions d’euros aux Philippines
4 déc. 2018
-
Nexans a remporté un contrat complet clés en main pour renforcer le réseau national d’électricité aux Philippines.
-
La mission du Groupe englobera la fabrication, la livraison et la pose d’un câble sous-marin CCHT (courant continu haute tension) imprégné de matière (IM) de 350 kV jusqu’à 650 m de profondeur pour la liaison sous-marine du projet d’interconnexion Mindanao-Visayas.
Paris La Défense, le 4 décembre 2018 – Au cours des 15 dernières années, la consommation d’électricité aux Philippines a augmenté de près de 80 % pour dépasser 94 370 GWh en 2017 [1]. Afin de répondre aux besoins énergétiques croissants du pays, l’opérateur NGCP (National Grid Corporation of the Philippines) a décidé d’unifier et de renforcer le réseau national d’électricité en lançant le projet d’Interconnexion Mindanao-Visayas. Pour la liaison sous-marine du projet, Nexans a remporté un contrat complet clés en main portant sur la fabrication, la livraison et la pose d’un câble sous-marin CCHT de 350 kV. La valeur du contrat s'élève à plus de 100 millions d'euros.
NGCP a lancé le projet d’interconnexion Mindanao-Visayas (MVIP) afin de réunir les trois réseaux électriques de Luzon, Visayas et Mindanao en un seul réseau national. Avec l’achèvement du MVIP, prévu d’ici à 2020, NGCP vise à mieux stabiliser et sécuriser l’approvisionnement du pays en électricité et à optimiser l’utilisation des ressources énergétiques disponibles localement.
Afin d’optimiser la livraison du système de câblage sous-marin destiné au MVIP, Nexans s’appuiera sur sa présence industrielle internationale. Le câble sous-marin IM de 350 kV sera fabriqué dans l’usine Nippon High Voltage Cable Corporation de Nexans à Futtsu au Japon et dans l’usine de Nexans Norvège à Halden. Les travaux de pose et de protection par des profondeurs d’eaux pouvant atteindre 650 m seront réalisés par le navire câblier C/S Nexans Skagerrak.
“ Mettant à profit la technologie Nexans de pointe dans le câblage sous-marin et le savoir-faire de nos équipes pour la pose en eaux profondes, nous nous réjouissons de contribuer à la construction d’un réseau national unifié, qui va fiabiliser le transport d’électricité pour la population philippine. ”
Vincent Dessale
Directeur du groupe Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans« Nexans est heureux de bénéficier une fois encore de la confiance de NGCP, dans la lignée de divers projets menés à bien par le Groupe dans la région », commente Vincent Dessale, Directeur du groupe Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans. « Mettant à profit la technologie Nexans de pointe dans le câblage sous-marin et le savoir-faire de nos équipes pour la pose en eaux profondes, nous nous réjouissons de contribuer à la construction d’un réseau national unifié, qui va fiabiliser le transport d’électricité pour la population philippine. »
[1] The Philippines Department of Energy, 2017 Power Statistics report, 2018
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales