Réseaux d'énergie - HT terrestre

Nexans qualifie avec succès un système de câbles CCHT souterrain de 525 kV aux normes des TSO allemands

30 nov. 2018

  • Les systèmes de câbles courant continu haute tension (CCHT) de Nexans sont appelés à jouer un rôle clé dans la transition énergétique en Allemagne à la suite de leur qualification pour une utilisation au plus haut niveau de tension à ce jour.
  • Le déploiement de systèmes de câbles jusqu’à 2 GW va permettre aux opérateurs de réseaux de transport d’électricité (TSO, pour Transmission System Operators) allemands d’optimiser leurs investissements dans les câbles et les travaux de génie civil en vue d’acheminer de l’énergie renouvelable sur de longues distances.

Paris La Défense, le 30 novembre 2018 – La politique de transition énergétique en Allemagne (Energiewende), donnant la priorité aux sources d’énergie renouvelable, présente des défis majeurs pour le réseau de transport électrique du pays. En particulier, les TSO allemands, en réponse à la nécessité de transporter des quantités considérables d’énergie renouvelable sur de longues distances depuis les sites de production au nord vers les centres de consommation au sud, entreprennent aujourd’hui la construction de certains des plus longs projets de câbles souterrains au monde. Nexans a relevé ce défi en qualifiant son système de câbles CCHT auprès des TSO allemands pour un fonctionnement à 525 kV, ce qui représente une nette augmentation de tension qui leur permettra de transporter beaucoup plus d’énergie qu’avec les câbles de la norme précédente.

La technologie CCHT offre des avantages considérables pour le transport de grandes quantités d’énergie sur de longues distances grâce à sa capacité accrue, à ses pertes moindres et à l’encombrement réduit des câbles par rapport aux systèmes classiques fonctionnant en courant alternatif. Cependant, les quatre TSO allemands – 50Hertz, Amprion, TenneT et TransnetBW – recherchaient une augmentation significative de la capacité de transport comparée aux câbles terrestres souterrains CCHT de 320 kV.

Nexans a donc développé un système de câbles CCHT, doté d’un triple isolant extrudé en polyéthylène réticulé (XLPE) et conçu pour fonctionner à une tension révolutionnaire de 525 kV, avec une puissance nominale de 2 GW. Durant une année de tests dans des conditions extérieures réelles sur le site d’essais indépendant de STRI en Suède par des températures ambiantes de -20°C en hiver et jusqu’à +31°C en été, le système de câbles CCHT de Nexans a fait la preuve de sa fiabilité et de ses performances.

Le déploiement du câble de 525 kV va permettre aux TSO, qui ont assisté à la préqualification, de transporter une quantité bien supérieure d’énergie à section de câble identique. Dans certains projets, cela pourrait leur éviter d’avoir à construire un circuit supplémentaire, d’où des économies sur les infrastructures de câble et les travaux de génie civil, mais aussi réduire l’emprise au sol de l’installation.

“ La qualification de notre système de câbles CCHT de 525 kV auprès des TSO allemands représente une percée majeure pour Nexans, tant sur le plan technologique que commercial. Elle illustre également les avantages qu’offre notre Groupe en tant que fournisseur complet de systèmes de câbles CCHT, car notre capacité de proposer des solutions clés en main bénéficiant d’un appui local en matière d’ingénierie, de gestion de projet et de pose a constitué un facteur essentiel pour l’obtention de cette qualification. ”

Johannes Rothfeld

Responsable des comptes stratégiques chez Nexans pour les TSO allemands
Services
Réseaux d'énergie - Haute tension terrestre

Des solutions d’énergie sûres et sécurisées pour répondre au plus haut niveau d’exigence et réduire le coût d’exploitation de votre réseau.

En savoir plus

Votre contact

Angéline Afanoukoe

Responsable Communication Institutionnelle

Aurelia Baudey-Vignaud

Relations investisseurs
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
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer