Réseaux d'énergie - Sous-marin

Nexans remporte un contrat clés en main de 111 millions d’euros pour le projet d’interconnexion électrique sous-marine de l’archipel grec des Cyclades

28 nov. 2018

  • ADMIE a attribué à Nexans un contrat de 111 millions d’euros portant sur l’interconnexion de la ville grecque de Lavrion et de l’île de Syros.

  • Le projet complet clés en main comprend la conception, la fabrication, la pose et la protection d’un câble sous-marin d’énergie tripolaire CAHT (courant alternatif haute tension) de 150 kV comportant un élément de fibre optique.

Paris La Défense, le 28 novembre 2018 – Le projet d’interconnexion des Cyclades en Grèce vise à assurer l’approvisionnement en électricité fiable, économique et suffisant des îles de Syros, Paros, Tinos, Mykonos et Naxos. Alors qu’a démarré la phase C de ce projet complexe à trois phases, l’opérateur Indépendant de transport d’électricité ADMIE a attribué à Nexans un nouveau contrat d’environ 111 millions d’euros destiné à interconnecter la ville de Lavrion sur le continent et l’île de Syros.

Le projet d’interconnexion des Cyclades vise à fiabiliser l’approvisionnement de l’archipel en électricité, tout en répondant aux préoccupations locales en matière d’environnement. En interconnectant ces îles, ADMIE cherche à réduire le nombre de centrales existantes fonctionnant au fioul lourd ou léger (diesel) et à créer l’infrastructure nécessaire pour canaliser le potentiel considérable d’énergie renouvelable de la région.

Le contrat complet clés en main attribué à Nexans dans le cadre de la phase C du projet couvre l’étude du fond marin, la conception, la fabrication, la pose et la protection d’un câble sous-marin d’énergie tripolaire CAHT de 150 kV intégrant un élément de fibre optique. Le parcours s’étend sur 108 km, par une profondeur d’eau maximale prévue de 300 m. Les câbles sous-marins pour cette liaison seront produits par Nexans Norvège à Halden, tandis que la fibre optique sera fabriquée par le site spécialisé de Nexans Norvège à Rognan. L’interconnexion sera posée par le navire câblier de pointe Nexans Skagerrak.

« Nexans est fier d’ajouter l’interconnexion des Cyclades à ses solides références en matière de projets sous-marins, s’appuyant sur plus de 60 années d’expérience dans les systèmes de câbles sous-marins à travers le monde », commente Vincent Dessale, Directeur du groupe Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans. « L’attribution de ce projet majeur confirme le rôle et l’expertise de notre Groupe dans le développement des réseaux électriques dans les régions méditerranéennes, en particulier pour la pose de câbles en eaux profondes. Parmi les autres projets réalisés par Nexans en Méditerranée figurent notamment les interconnexions entre Malte et la Sicile, l’Italie et le Monténégro, l’Espagne et Majorque, Nea Makri et Polipotamos (Evia-Attika) ou encore entre Majorque et Ibiza. »

La livraison et la mise en service de l’interconnexion des Cyclades sont prévues courant août 2020.

Votre contact

Angéline Afanoukoe

Responsable Communication Institutionnelle

Aurelia Baudey-Vignaud

Relations investisseurs
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
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer