Fermes éoliennes-Offshore

Nexans remporte un contrat de câble d’exportation pour le parc éolien offshore Northwester 2 en Belgique

16 oct. 2018
Nexans wins export cable contract for Belgium’s Northwester 2 offshore wind farm

Le Groupe va fournir pour le parc éolien offshore Northwester 2 un câble d’énergie sous-marin et les accessoires associés, qui transporteront suffisamment d’électricité pour alimenter environ 220 000 foyers belges.

Paris La Défense, le 16 octobre 2018 – Poursuivant une stratégie de sortie active du nucléaire, le gouvernement belge s’est fixé pour objectif de doubler, à partir de 2020, la superficie disponible pour les parcs éoliens offshore dans les eaux territoriales du pays en mer du Nord. La Belgique compte déjà quatre parcs éoliens offshore avec la capacité totale de 871 MW, et souhaite porter cette capacité à 2,2 GW d’ici 2020 et 4 GW à l’horizon 2030. La fer de lance de cette transition énergétique est Parkwind, l’entreprise belge qui développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens offshore. Dans le cadre du projet Northwester 2 de Parkwind, Nexans a remporté le contrat portant sur la conception, la fabrication et le test du câble sous-marin d’exportation d’énergie pour le parc éolien offshore.

Le projet de parc éolien de 219 MW Northwester 2 est situé à 46 km au large de Zeebrugge, le port de Bruges. Comprenant 23 turbines, il s’agira du septième parc éolien construit le long de la côte belge. Ce sera également le premier parc offshore équipé de l’éolienne la plus puissante au monde, la turbine V164 de 9,5 MW fabriquée par MHI Vestas.

Le câble d’exportation de Nexans transportera l’énergie renouvelable entre le parc éolien Northwester 2 et le poste d’interconnexion (Offshore Switch Yard), exploitée par Elia et reliée au réseau modulaire offshore (Modular Offshore Grid). Le câble tripolaire haute tension en courant alternatif de 220 kV, doté d’un isolant de pointe en polyéthylène réticulé (XLPE), sera livré d’un seul tenant par Nexans. Les tests et la pose des extrémités seront ensuite réalisés par l’équipe de Nexans Norvège.

Le câble sous-marin sera fabriqué au début de 2019 par l’usine Nexans Norvège à Halden, tandis que les accessoires associés seront fournis par Nexans Suisse depuis son usine de Cortaillod.

Le parc éolien Northwester 2 devrait apporter une contribution significative à la politique climatique et énergétique européenne, en permettant d’économiser environ 500 000 tonnes d’émissions de carbone par an, soit l’équivalent de 170 000 voitures.

“ Nous sommes très heureux d’étendre notre partenariat avec Parkwind et de participer au projet Northwester 2, appelé à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique de la Belgique. En nous appuyant sur l’expertise et le savoir-faire que nous avons démontrés sur des projets précédents, notamment Northwind et Belwind, notre objectif est de livrer un câble de pointe pour le nouveau parc éolien de Parkwind, renforçant ainsi la fiabilité du réseau offshore. ”

Vincent Dessale

Directeur du groupe Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans

Le parc éolien Northwester 2 devrait être pleinement opérationnel au premier semestre 2020.

Votre contact

Angéline Afanoukoe

Relations presse

Aurelia Baudey-Vignaud

Communication financière

Ksenia Kanareva

Relations presse

Marième Diop

Communication financière
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
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales

Merci!

Merci pour votre message. Nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer