LAN - FTTO

Nexans fournit une infrastructure réseau FTTO de pointe pour la mairie historique d’Athènes

10 oct. 2018
En vue de moderniser le réseau de la mairie, Nexans a fourni à la municipalité d’Athènes des solutions FTTO (Fibre To The Office) spécialisées de pointe, comprenant des microfaisceaux et des accessoires.

En vue de moderniser le réseau de la mairie, Nexans a fourni à la municipalité d’Athènes des solutions FTTO (Fibre To The Office) spécialisées de pointe, comprenant des microfaisceaux et des accessoires.

  • Le Groupe a fourni à la municipalité de la capitale grecque une solution FTTO de pointe permettant des économies d’énergie de 42 à 45 %
  • La solution comprend un câblage en fibre optique avec microfaisceaux et accessoires, des connecteurs et des commutateurs FTTO LANactive ainsi que le logiciel de gestion LANactive NEXMAN

 

Paris La Défense, le 10 octobre 2018 – Début 2018, la municipalité d’Athènes a lancé sa feuille de route numérique, un plan visant à moderniser l’infrastructure Internet de la cité riche de plus de 3000 ans d’histoire. Dans le cadre de ce programme, la capitale grecque entend faire passer son administration au numérique et se doter d’une infrastructure de communications dernier cri, notamment dans certains de ses bâtiments historiques les plus marquants. En vue de moderniser le réseau de la mairie, Nexans a fourni à la municipalité d’Athènes des solutions FTTO (Fibre To The Office) spécialisées de pointe, comprenant des microfaisceaux et des accessoires.

Afin de garantir une connexion Internet à haut débit et d’offrir des services informatiques avancés pour les employés de la mairie, Nexans a déployé une puissante infrastructure physique reposant sur la technologie de fibre optique aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. A l’intérieur, les câbles en fibre optique avec microfaisceaux et accessoires fabriqués par le Groupe ont également été combinés avec des connecteurs et des commutateurs FTTO LANactive ainsi qu’avec le logiciel de gestion LANactive NEXMAN.

La solution Nexans est un système réseau polyvalent et pérenne, capable de s’adapter à l’évolution constante des besoins opérationnels de la municipalité grâce à sa structure évolutive et modulaire. Les câbles en fibre optique ont été spécialement conçus pour présenter un volume réduit et permettre une installation facilitée dans l’espace restreint disponible, tout en étant à la fois résistants au feu et sans composants halogénés. Comparée au LAN traditionnel, la solution en fibre optique de Nexans procure à la mairie d’Athènes des économies d’énergie pouvant aller jusqu’à 45 %.

“ La ville d’Athènes a adopté le FTTO comme technologie réseau la plus économique et la plus économe en énergie pour nos bâtiments. Notre transformation numérique englobe l’ensemble de nos employés et administrés alors que nous nous efforçons d’offrir des services informatiques avancés pour tous. Grâce à Nexans, nous disposons désormais de la meilleure infrastructure de câblage de sa catégorie pour satisfaire nos besoins pour les 25 prochaines années et permettre la mise en œuvre de notre feuille de route numérique. ”

Konstantinos Champides

Responsable des systèmes numériques de la municipalité d’Athènes

“ Cela a été un honneur pour Nexans de fournir notre solution FTTO de pointe pour ce formidable projet. En dépit des défis posés par l’intervention dans un bâtiment historique où l’espace est limité pour l’installation, Nexans a pu mener à bien le projet dans les délais et ce, sans avoir à fermer l’accès au bâtiment pendant les travaux. ”

Marcel Reifenberg

Responsable du support technique et du développement logiciel chez Nexans

Les commutateurs FTTO LANactive ont été fabriqués par Nexans Allemagne dans son usine de Mönchengladbach. Les câbles d'intérieur en fibre optique avec microfaisceaux ont été fabriqués par l'unité Nexans Opticable, spécialisée dans les câbles en fibre optique, à Frameries, en Belgique. Enfin, les accessoires associés ont été livrés par Nexans Cabling Solutions basé à Buizingen, en Belgique.

Votre contact

Angéline Afanoukoe

Relations presse

Aurelia Baudey-Vignaud

Communication financière

Ksenia Kanareva

Relations presse

Marième Diop

Communication financière
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
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales

Merci!

Merci pour votre message. Nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer