Fermes éoliennes-Offshore

Nexans remporte un contrat de plusieurs millions d’euros pour le parc éolien offshore Triton Knoll au Royaume-Uni

8 oct. 2018

  • J Murphy & Sons Limited a attribué à Nexans un contrat de plus de 35 M portant sur la fourniture d’un câble d’exportation à terre pour le parc éolien offshore Triton Knoll.
  • Le Groupe va fournir les câbles à courant alternatif (CA), isolés au polyéthylène réticulé (XLPE), nécessaires pour raccorder le parc éolien offshore au réseau électrique britannique.
  • La capacité de Triton Knoll, avoisinant 860 MW, lui permettra d’approvisionner l’équivalent de plus de 800 000 foyers britanniques par an avec de l’électricité renouvelable.

Paris La Défense, le 8 octobre 2018 – Le marché des parcs éoliens offshore au Royaume-Uni continue de montrer l’exemple pour répondre à la demande croissante d’énergie renouvelable d’origine éolienne en Europe. Alors que près de 30 % de son électricité a été produite par des sources propres en 2017, le pays entend demeurer un leader mondial dans le domaine des énergies renouvelables avec le lancement de nouveaux projets de grande ampleur, à l’image du parc éolien offshore Triton Knoll développé par Innogy Renewables UK Ltd en partenariat avec J-Power et Kansai Electric Power. Dans le cadre de ce projet, Nexans a remporté un contrat d’un montant supérieur à 35 millions d’euros auprès du maître d’œuvre de l’installation du câble terrestre de Triton Knoll, J Murphy & Sons Ltd, en vue de fournir le câble d’exportation à terre et les accessoires destinés à raccorder le parc éolien au réseau électrique britannique.

“ « Le trajet du câble constitue pour nous un défi technique passionnant et nous avons travaillé avec diligence et intelligence pour optimiser l’ingénierie de solutions qui nous permettront de relever ce défi avec un minimum de perturbations. Nous sommes très fiers de participer au projet du parc éolien offshore Triton Knoll aux côtés de son équipe, qui montre un engagement fort à laisser une empreinte positive dans le Lincolnshire, un objectif que nous partageons chez Murphy. » ”

John Murphy

Directeur Général de la société Murphy

Situé à une trentaine de kilomètres au large de la côte du Lincolnshire, Triton Knoll aura une capacité installée prévue avoisinant 860 MW. Une fois opérationnel, le parc éolien pourra produire suffisamment d’électricité renouvelable pour approvisionner plus de 800 000 foyers britanniques. Pour exporter l’énergie produite par le parc éolien vers le réseau à terre, Triton Knoll fera appel à des câbles d’exportation Nexans de 220 kV, qui transporteront l’électricité sur une distance totale d’environ 57 km entre le point d’arrivée à terre près d’Anderby et la nouvelle sous-station Triton Knoll à Bicker Fen. Nexans fournira un câble CAHT (courant alternatif haute tension) de deux circuits, comprenant chacun trois câbles CA distincts dotés d’un isolant XLPE et d’un conducteur en aluminium.

“ « C’est avec plaisir que j’accueille Nexans au sein du projet Triton Knoll à travers ce contrat majeur avec Murphy, à l’heure où nous abordons la phase de construction à terre. Le réseau électrique terrestre joue clairement un rôle crucial pour acheminer l’énergie éolienne produite par les turbines de pointe de Triton Knoll vers les foyers britanniques, et les câbles de Nexans seront au cœur de ce réseau. » ”

Julian Garnsey

Directeur du projet Triton Knoll

Les travaux de jonction des câbles seront réalisés par les équipes du business groupe Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans en utilisant les conteneurs spécialement conçus à cette fin et positionnés sur les chambres de jonction construites par Murphy. Cette méthode a été choisie par les partenaires afin de réduire au minimum les contraintes d’aménagement et d’améliorer la sécurité et la qualité de l’installation. Pour accompagner le projet Triton Knoll, le Groupe va continuer de renforcer son équipe locale expérimentée au Royaume-Uni, notamment avec des responsables de projet et de chantier, ainsi qu’en matière de QHSE et de jonctions.

« Nous sommes très heureux d’avoir remporté le contrat Triton Knoll, qui s’inscrit dans le droit fil des solides antécédents de Nexans dans les projets éoliens au Royaume-Uni et prolonge notre partenariat fructueux avec Murphy, » commente Laurent Guillaumin, Directeur du Développement – Marché Eolien Offshore Europe pour Nexans.

“ « Ce nouveau succès illustre la capacité de Nexans à aider ses clients à relever le défi permanent consistant à réduire le coût d’installation et d’exploitation par MWh de leurs parcs éoliens grâce à la compétitivité de ses câbles ainsi qu’à l’expertise technique et au savoir-faire de ses équipes dans le domaine des jonctions. » ”

Laurent Guillaumin

Directeur du Développement – Marché Eolien Offshore Europe pour Nexans

Le câble d’exportation CAHT sera fabriqué par l’usine Nexans de Hanovre en Allemagne. La livraison des premiers tourets est prévue pour le premier trimestre 2019 et sera suivie des travaux de jonction au deuxième trimestre 2019. La mise en service et les tests du système de câbles devraient intervenir à l’été 2020.

Votre contact

Angéline Afanoukoe

Relations presse

Aurelia Baudey-Vignaud

Communication financière

Ksenia Kanareva

Relations presse

Marième Diop

Communication financière
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
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales

Merci!

Merci pour votre message. Nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer