Véhicules électriques

Nexans lance sa gamme AGICITY® pour accélérer le déploiement de la mobilité électrique

12 juin 2018
Nexans AGICITY®

Paris La Défense, le 12 juin 2018 – Aujourd’hui, les initiatives gouvernementales destinées à réduire l’empreinte carbone sont de véritables vecteurs de la transition du secteur automobile. En outre, avec la réduction du prix des batteries, le prix d’un véhicule électrique pourrait descendre en dessous de celui d’une voiture à combustion interne, tout en bénéfiant d’une baisse importante des coûts de cycle de vie. D’ici 2040, le véhicule électrique pourrait même représenter 54 % des ventes de voitures neuves[1] à condition que le développement de l’infrastructure accompagne la tendance. Afin d’accélérer le passage à la mobilité électrique, Nexans lance sa gamme Nexans AGICITY® pour faciliter le déploiement des infrastructures de recharge dans les territoires publics et privés.

AGICITY®, la mobilité électrique simplifiée

Concepteur et fabricant, le Groupe a développé sa compétence sur le secteur de la mobilité électrique dès 2010, en participant à de grands programmes d’innovation tels que BienVEnu et Eco2Charge. Aujourd’hui, fort de son expertise, de ses capacités en innovation ainsi que d’un solide réseau de partenaires, Nexans lance AGICITY®, une solution complète d’infrastructures de recharge évolutive et ergonomique.

AGICITY® permet un pilotage dynamique des bornes pour une efficacité énergétique accrue et répond à des besoins de services individuels variés. Au plus près des territoires, Nexans participe au déploiement d’un modèle de mobilité électrique partagée, qui vise à réduire le coût de la mobilité supporté par les collectivités et les habitants des zones périurbaines et rurales.

Une solution d’infrastructure de recharge de bout en bout

Le Groupe s’appuie sur la complémentarité de son offre avec celles de ses partenaires dans le secteur de la recharge pour véhicules électriques. Nexans dispose ainsi d’une position unique sur l’étendue de la chaîne de valeur : à la fois sur la recharge et sur les technologies de l’information et de la communication associées à la mobilité électrique.

Nexans commercialise notamment des bornes tri-standard, permettant la recharge en courant alternatif et continu jusqu’à 24 kW ainsi que la recharge rapide. La gamme AGICITY® de Nexans étend l’offre de recharge à des services complets spécialement conçus pour aider les entreprises et les collectivités à adopter la mobilité électrique en toute facilité. Qu’il s’agisse des flottes d’entreprise, des parkings publics ou privés ou bien de la voirie, la technologie modulaire de Nexans permet de définir, de développer et de faire évoluer le parc de bornes de recharge afin de favoriser l’insertion des nouvelles mobilités.

Grâce à ses outils de supervision, Nexans offre aux collectivités territoriales et aux entreprises une fiabilité dans les opérations de recharge via des fonctionnalités de télédiagnostics et de supervision en temps réel. En outre, les bornes de Nexans intégrent les options de paiement et d’autopartage. Elles sont compatibles avec tous les véhicules du marché et interopérables avec un opérateur de mobilité partagée.

 

« Avec le lancement d’AGICITY®, Nexans confirme son ambition d’aller au-delà du câble », commente Dirk Steinbrink, directeur technique de Nexans . « Nexans acompagne ses clients à chaque étape du déploiement et de l’exploitation des infrastructures de recharge. Nos équipes interviennent dès la définition des besoins et la conception de système sur-mesure, jusqu’à la mise en service et la gestion du système tout au long de son cycle de vie, en passant par la production, l’installation et la commercialisation. » 

 

Grâce à son réseau commercial et ses partenaires, Nexans est un acteur solide du secteur de la recharge électrique. Par ailleurs, Nexans est centre agréé Qualifelec en France pour la formation des installateurs electriciens dans le domaine de la recharge des véhicules électriques.

 

 

[1] Bloomberg New Energy Finance, Electric Vehicle Outlook 2017

Votre contact

Angéline Afanoukoe

Relations presse

Aurelia Baudey-Vignaud

Communication financière

Ksenia Kanareva

Relations presse

Marième Diop

Communication financière
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
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales

Merci!

Merci pour votre message. Nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer