Pétrole et Gaz - Offshore sous-marin

Equinor choisit la technologie d’ombilicaux de Nexans pour son champ gazier Askeladd en mer de Barents

28 juin 2018
Hammerfest LNG plant at Melkoya

Nexans a remporté un contrat majeur portant sur la fourniture d’ombilicaux complexes comprenant des éléments électriques, fibres optiques et hydrauliques, destinés à la phase suivante de l’exploitation du champ Snøhvit.

Paris La Défense, le 28 juin 2018 – Le champ gazier Snøhvit en mer de Barents représente le plus grand projet industriel jamais lancé dans le nord de la Norvège. Celui-ci entre à présent dans la deuxième des multiples phases de son plan de développement. Equinor et ses partenaires investissent plus de 500 millions d’euros dans le développement du champ Askeladd, qui alimentera l’usine onshore de GNL (gaz naturel liquéfié) de Melkøya dans la municipalité de Hammerfest. Dans le cadre de ce projet, Equinor a attribué à Nexans un contrat majeur portant sur la conception, la fabrication et la fourniture au total de 42 kilomètres d’ombilicaux statiques intra-champ et inter-champs, destinés au pilotage des systèmes de production sous-marins.

Le champ Askeladd, par une profondeur d’eau d’environ 250 mètres, fournira 21 milliards de mètres cubes de gaz et deux millions de mètres cubes de condensats à l’usine GNL à Hammerfest, la mise en production étant prévue vers la fin de 2020. Cette exploitation sera reliée à l’infrastructure existante du champ Snøhvit, qui comprend déjà des ombilicaux Nexans installés au cours de précédents projets, notamment un ombilical de 145 kilomètres qui demeure le plus long au monde à ce jour.

Pour le champ Askeladd, Nexans fournira des ombilicaux statiques sous-marins dont la section complexe comprend des éléments électriques de 3 kilovolts (kV) et hydrauliques pour l’injection de produits chimiques ainsi que des éléments de communications par fibre optique. Les ombilicaux de Nexans seront associés à une gamme de connecteurs et d’extrémités.

Les éléments électriques et optiques seront fabriqués par le site de Nexans Norvège situé à Rognan dans le nord du pays, fort de ses 250 employés qualifiés et expérimentés. Le contrat fera également intervenir plus d’une cinquantaine de sous-traitants et fournisseurs locaux. Le système complet d’ombilicaux sera développé, fabriqué et testé dans l’autre site de Nexans Norvège à Halden, Norvège.

Vincent Dessale, Directeur du groupe Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans, commente : « Le champ Snøhvit d’Equinor offre un parfait exemple de l’efficacité qu’une technologie avancée peut apporter pour l’exploitation des champs gaziers sous-marins sans nécessiter d’installations en surface. Nous sommes donc très heureux d’étendre encore notre participation à ce projet révolutionnaire en remportant ce contrat majeur pour la fourniture des ombilicaux complexes nécessaires au développement du nouveau champ Askeladd. »

La livraison des ombilicaux Nexans destinés au champ Askeladd est prévue pour le premier trimestre 2020.

Votre contact

Angéline Afanoukoe

Relations presse

Aurelia Baudey-Vignaud

Communication financière

Ksenia Kanareva

Relations presse

Marième Diop

Communication financière
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
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales

Merci!

Merci pour votre message. Nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer