Performance RSE
Indicateurs sociaux et environnementaux du Groupe Nexans
Notre performance extra financière
Nexans s’engage à nouer une relation durable et à partager la valeur avec chacune de ses parties prenantes. L’amélioration constante de nos résultats témoigne à la fois de la robustesse de notre politique RSE pour les parties prenantes et d’une gestion intelligente de notre stratégie.
Consulter la page « Une performance durable »
Une performance RSE en amélioration constante en 2022
Carbon Disclosure Project (CDP)
En 2022, Nexans est fier d’avoir maintenu son excellent classement dans la liste du CDP, confirmant sa note A- pour la deuxième année consécutive et pour la troisième fois au cours des quatre dernières années, en tant que l’un des leaders mondiaux de la lutte contre le changement climatique. Le Groupe figure cette année encore parmi les 11 % d'entreprises leaders du secteur de l'électricité.
ISS ESG
En 2022, ISS ESG a attribué la note B- à Nexans, en progression par rapport à C+ en 2017. La meilleure note du secteur étant B, le Groupe conserve son statut Prime. Fin 2022, Nexans s’est classé au Rang 1 du décile, indiquant que l’entreprise figure dans le premier décile de son secteur des Composants électroniques.
EcoVadis
En 2022, Nexans maintient son niveau « Advanced » avec la note de 78/100 et obtient la Médaille de Platine. Ce score global place le Groupe dans le top 1% des entreprises évaluées par l’agence de notation.
Sustainalytics
Sustainalytics a relevé la note de risque ESG de Nexans de 20,8 en 2021 à 20,6 en 2022. Elle représente un risque moyen de subir des impacts financiers importants liés aux facteurs ESG. Cette notation est basée sur son exposition moyenne au risque et sa gestion solide des enjeux ESG importants. Nexans vise la note 20 pour entrer dans la catégorie à faible risque.
MSCI
MSCI a amélioré la note de Nexans de « BBB » en 2021 à « A » en 2022. Les notations ESG de MSCI visent à mesurer la résilience d'une entreprise aux risques ESG sur le long terme. Les entreprises sont notées par secteur selon une échelle AAA-CCC sur les enjeux clés les plus pertinents sur la base du modèle d’affaires de l'entreprise.
Indicateurs sociaux et environnementaux du groupe Nexans
Documentation