L’éolien offshore est l’une des sources les plus stables d’énergie renouvelable. Les fluctuations de puissance sont minimales en raison du régime des vents océaniques. En outre, la nécessité d’une capacité de production de secours pour répondre aux pointes de charge est largement éliminée grâce à la justesse des prévisions météorologiques, ainsi qu’à la commande et à la gestion à distance. Cela a pour effet de réduire les coûts, de renforcer la stabilité du réseau, et contribue à un approvisionnement en énergie plus durable.
Références
By the year 2020, the installed capacity in Europe will be about 25 GW. Nexans is present with cable solutions in approx. 50% of these wind farms, and plans to further develop the business to extend its presence all over the world with ever higher-performing cable solutions.
Installation Capabilities & Services
Produits
Documentation
Contact us
Sujets sur lesquels vous souhaiteriez obtenir plus d’information:
Protection des données personnelles
Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et/ou à ce qu’elles soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales