L’histoire du raccordement réseau est désormais familière. Dans certains grands hubs européens, les files d’attente de raccordement s’étirent sur plusieurs années. Au Royaume-Uni, la file d’attente a presque triplé en sept mois avant une réforme d’urgence. L’idée que la capacité du réseau électrique, et non l’approvisionnement en puces, soit la vraie contrainte sur la croissance des data centers est passée du statut d’idée contrariante à celui d’évidence en moins de deux ans.
Cette histoire est vraie. Elle est aussi incomplète. Une offre de raccordement au réseau est un droit à construire, pas une sous-station livrée, et ce n’est pas la même chose que disposer réellement de l’électricité. Entre cette offre et la mise en service se trouve tout un chantier électrique : transformateurs, cellules HTA, systèmes de protection, câblage, chacun devant être spécifié, fabriqué, livré et mis en service. Même la récente réforme britannique de la file d’attente ne débloque qu’un seul maillon de cette chaîne. Débloquez toutes les files d’attente d’Europe demain matin, et la plupart des projets n’avanceraient toujours pas au rythme que leurs plannings supposent.
Le mur de l’équipement
Commençons par le matériel. Les cellules moyenne tension affichent aujourd’hui des délais moyens d’environ 44 semaines, et les retours des installateurs pour des spécifications data center sont nettement plus élevés : tableaux standards proches de 52 semaines, tableaux avec disjoncteurs de puissance au-delà de 84 semaines, et certaines configurations moyenne tension approchant les deux à trois ans. Les grands transformateurs de puissance affichent en moyenne plus de deux ans, les groupes élévateurs (generator step-up units) encore davantage, et les délais sur les unités haute tension chez les fabricants de premier rang ont été signalés jusqu’à cinq ans. Wood Mackenzie évalue à 30 % le déficit d’offre sur les transformateurs de puissance par rapport à la demande actuelle. L’Europe n’est pas épargnée : ABB et Siemens Energy, deux des plus grands fabricants de transformateurs au monde, ont tous deux annoncé des délais de 48 à 60 mois sur le haute tension, les nouvelles commandes visant désormais une livraison en 2030-2031.
La conséquence se lit dans les taux de construction aussi clairement que dans les devis. Bloomberg a rapporté que sur près de 12 GW de capacité data center prévue aux États-Unis d’ici 2026, à peine un tiers était en construction active, une pénurie de transformateurs, de cellules et de batteries étant citée comme cause principale. Ce n’est d’ailleurs pas un problème propre aux data centers. Les réseaux de distribution, les projets d’électrification industrielle et les raccordements renouvelables puisent dans le même vivier limité de capacité de fabrication de transformateurs et de cellules, ce qui explique en partie pourquoi le carnet de commandes continue de croître plutôt que de se résorber. Les seuls engagements annoncés en France mi-2026, notamment par SoftBank, Ardian et Nebius, totalisent de l’ordre de 4 à 6 GW, ce qui implique l’achat de 30 à 40 grands transformateurs haute tension puisés dans cette même base industrielle européenne déjà sous tension.
Le mur des matériaux : même le câble n’est pas totalement épargné
Les délais sur les câbles sont plus courts que sur les transformateurs, de l’ordre de quelques semaines plutôt que d’années, ce qui explique qu’ils fassent rarement les gros titres à eux seuls. Mais les dynamiques matières premières et commerciales ajoutent des frictions dans certaines zones géographiques. Aux États-Unis, un tarif douanier de 50 % sur les produits semi-finis en cuivre importés est entré en vigueur en août 2025, couvrant le fil et d’autres formes utilisées directement dans la distribution électrique. L’International Copper Study Group prévoit un déficit mondial de cuivre raffiné de quelque 150 000 tonnes métriques pour 2026.
Pour être précis sur ce que cela signifie, et ne signifie pas : la rareté du cuivre en elle-même explique rarement, à elle seule, qu’un projet précis manque son échéance. La contrainte la plus lourde reste les délais sur les transformateurs et les cellules. La dynamique tarifaire décrite ci-dessus est spécifique au marché américain, mais le déficit sous-jacent de cuivre raffiné est mondial, et les acheteurs européens puisent dans la même chaîne d’approvisionnement sous tension. Tarifs douaniers, volatilité des prix et concentration régionale de l’offre ajoutent du coût et de la complexité de planification à un calendrier équipement déjà tendu, en particulier pour les projets qui s’approvisionnent en câbles et composants auprès d’une seule région ou d’un seul fournisseur. Dans un système déjà à flux tendu, c’est une variable de plus capable de transformer un planning serré en un planning manqué.
Le mur humain
La contrainte la moins visible est peut-être la plus bloquante. Une étude 2023 de l’Uptime Institute a montré que 58 % des opérateurs de data centers dans le monde rencontraient déjà des difficultés à recruter pour des postes ouverts, avant même l’accélération de la vague de construction actuelle. Des enquêtes sectorielles plus récentes situent ce chiffre plus près de 90 % citant le recrutement comme un obstacle significatif à la construction ou à l’expansion. Aux États-Unis spécifiquement, les inscriptions en génie électrique ont chuté d’environ 90 % par rapport à l’informatique depuis les années 1980, et les enquêtes sectorielles décrivent un ratio de départ à la retraite d’à peu près trois ingénieurs seniors quittant le secteur pour un à deux nouveaux diplômés qui y entrent. Le Royaume-Uni illustre la même tension sous un angle différent : l’évaluation sectorielle 2026 de Skills England a constaté que 68 % des métiers d’ingénierie prioritaires sont déjà en tension critique ou élevée, les ingénieurs électriciens et électroniciens figurant parmi les groupes les plus sous pression.
Cette pénurie s’auto-alimente d’une manière bien spécifique : les mêmes ingénieurs systèmes électriques nécessaires pour concevoir l’architecture électrique d’un data center sont aussi ceux dont les gestionnaires de réseau ont besoin pour développer la capacité du réseau en amont. Les data centers et les réseaux censés les alimenter se disputent le même vivier de talents spécialisés, déjà en réduction. Un bureau d’ingénierie mobilisé sur trop de projets simultanés travaille plus lentement et dispose de moins de marge pour reconcevoir autour d’un transformateur retardé, d’une cellule de remplacement, ou d’un changement de cheminement de câbles, exactement le type d’adaptation que cet environnement exige désormais de façon routinière.
Pourquoi ces contraintes se combinent, plus qu’elles ne s’additionnent
Aucune de ces trois contraintes n’agit isolément. Un retard sur un transformateur reste gérable si une équipe d’ingénierie dispose de la profondeur de banc nécessaire pour reconcevoir autour d’une spécification de remplacement dans un délai court. Il devient une année perdue si cette équipe est déjà mobilisée sur une douzaine d’autres projets. Un plan d’approvisionnement matériaux mono-région reste gérable s’il existe une marge ailleurs dans le planning pour absorber un retard lié aux tarifs douaniers. Il devient un risque sur le chemin critique lorsqu’il vient s’ajouter à une commande de cellules déjà en retard de dix-huit mois. Traitez la file d’attente, l’équipement, les matériaux et la capacité d’ingénierie comme quatre lignes budgétaires distinctes, et chacune paraît surmontable. Traitez-les comme un seul système, ce qu’elles sont en réalité, et l’on comprend pourquoi tant de projets annoncés prennent du retard.
Transformer l’électrification en avantage compétitif
Les opérateurs qui prennent de l’avance ne sont pas ceux qui ont obtenu la position la plus précoce dans la file d’attente. Ce sont ceux qui ont traité l’équipement, les matériaux et la capacité d’ingénierie comme des décisions à prendre dès la conception plutôt que comme des achats en aval, et qui ont sécurisé chacun d’eux suffisamment tôt pour que cela compte.