Nexans encourage la mobilité durable en investissant dans IES, expert mondial de solutions de recharge rapide pour les véhicules électriques

Cet investissement auprés du spécialiste de la recharge rapide va permettre au Groupe d’élargir sa gamme de solutions et services pour les infrastructures de véhicules électriques et de proposer une offre complète destinées aux applications en courant continu et alternatif.

Paris La Défense, le 15 janvier 2018 – Nexans annonce un investissement dans IES, leader de la production de solutions de recharge pour les véhicules électriques. Cet investissement s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle levée de fonds réalisée par IES, à laquelle contribue Eurazeo, actionnaire majoritaire de la société. Les fonds réunis permettront à IES de développer son potentiel commercial, d’élargir sa gamme de produits et de renforcer sa présence internationale.

Nexans to accelerate sustainable mobility with investment in IES, global expert of EV fast-charging solutionsLe marché des véhicules électriques (VE) particuliers continue d’afficher une forte croissance, avec des ventes mondiales qui devraient dépasser 1,1 million d’unités en 2017, soit une progression de près de 50 % en un an1. Pour que la mobilité durable se généralise véritablement, le monde a besoin de vastes infrastructures au service des véhicules électriques, sous la forme de bornes intelligentes à recharge rapide rendant ceux-ci aussi pratiques et faciles à utiliser que les modèles classiques à essence ou diesel. Nexans franchit un nouveau palier pour relever ce défi en annonçant une prise de participation dans IES, le fabricant spécialisé de solutions à recharge rapide en courant continu.

IES, leader du marché fort de plus de 25 ans de savoir-faire dans les solutions de recharge

Grâce à ses solutions innovantes à recharge rapide reposant sur une technologie exclusive haute fréquence, IES s’est imposé comme leader sur le marché mondial, au service des constructeurs automobiles, des fabricants de véhicules électriques industriels et des fournisseurs d’infrastructures de recharge. IES s’appuie sur 25 ans de savoir-faire dans les solutions de recharge et s’est spécialisé dans la conception et la fabrication de chargeurs embarqués et externes d’une puissance nominale allant jusqu’à 100 kilowatts.

La société, qui a son siège en France, compte des filiales aux Etats-Unis, en Chine et en Allemagne.

« IES s’est forgé une excellente réputation en tant que fabricant spécialisé de chargeurs pour véhicules électriques offrant les plus hauts niveaux de qualité, de fiabilité et de performances. C’est ce qui nous a permis d’enregistrer une croissance annuelle moyenne de nos ventes de 25 % sur les trois dernières années », commente Jean-Michel Cornille, Président d’IES. « La présence à nos côtés d’un acteur industriel international majeur, venant s’ajouter à notre partenaire historique Eurazeo, va engendrer d’excellentes synergies pour accélérer notre développement. En tirant partie de la force de vente internationale de Nexans, en élargissant notre offre de solutions et en levant d’importants investissements pour ’accélérer  nos développements produits, nous avons tous les atouts pour faire franchir un palier à notre activité et renforcer notre position de leader sur le marché très dynamique de l’e-mobilité. »

Un partenariat stratégique en phase avec le plan « Paced for Growth 2018-2022 » de Nexans

La coopération avec IES s’inscrit dans le droit fil des investissements précédents de Nexans dans les solutions de recharge pour véhicules électriques, notamment des bornes de recharge en courant alternatif. Ces partenariats stratégiques permettent au Groupe de proposer une offre complète d’équipements, de logiciels et de services de recharge pour toutes les applications (en courant continu et alternatif).

Christopher Guérin, Directeur Europe et Telecom/Datacom, Power Accessories Business Groups de Nexans, explique : « IES constitue un précieux ajout à notre offre en matière de mobilité durable, tant pour sa technologie avancée de recharge rapide que pour les solides relations que la société a déjà nouées avec des acteurs majeurs dans les secteurs des véhicules électriques industriels, des constructeurs automobiles et des infrastructures de recharge. Cet investissement illustre parfaitement notre stratégie annoncée récemment pour 2018-22, visant à étendre l’offre de Nexans au-delà des câbles dans notre segment Bâtiment et Territoires afin de proposer des solutions complètes pour les bornes de recharge de véhicules électriques. »

Actuellement, Eurazeo est l’actionnaire majoritaire d’IES. À la suite de sa prise de participation, Nexans détiendra 27,8 % du capital de la société, aux côtés d’Eurazeo et de l’équipe de management.

Yann du Rusquec, Responsable d’Eurazeo Croissance, ajoute : « Depuis notre investissement en 2013, IES s’est considérablement développé grâce à l’extension de sa gamme de produits de grande qualité et à son déploiement très prometteur à l’international. Aujourd’hui, au regard du solide potentiel du marché et de la croissance d’IES, nous renouvelons notre engagement en réinvestissant dans la société. La présence de Nexans à nos côtés va permettre à IES de saisir de nouvelles opportunités de développement au cours des années à venir. » 


1 EV-Volumes, Global Plug-in Vehicle Sales for 2017 H1 + July, August update

Documents Connexes

Vos Contacts

Angéline Afanoukoe Relations presse
Téléphone +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Communication financière
Téléphone +33 1 78 15 05 41
michel.gedeon@nexans.com
Jean-Benoit Moreau Marketing Director - IES
Téléphone +33 (0) 4 30 05 00 28
jean-benoit.moreau@ies-synergy.com
Caroline Cohen Head of Investor Relations - Eurazeo
Téléphone +33 (0)1 44 15 16 76
ccohen@eurazeo.com
Sandra Cadiou Communication Director - Eurazeo
Téléphone +33 (0)1 44 15 80 26
scadiou@eurazeo.com
Geoffroy Daignes Havas Worldwide Paris - Eurazeo Press Contact
Téléphone +33 (0)6 50 39 13 72
geoffroy.daignes@havas.com

A propos d’IES

IES (Intelligent Electronic Systems) est un des leaders reconnus du marché de la recharge des véhicules électriques. Fondé il y a plus de 25 ans, IES a créé une expertise forte pour le design et la fabrication de chargeurs de batterie à haute fréquence, à la pointe de la technologie. Engagé à ces débuts sur le marché des véhicules électriques industriels, où la fiabilité et la compacité sont des facteurs clés, IES a développé une gamme complète de chargeurs embarqués, reconnus et utilisés par de nombreux acteurs majeurs du marché. IES a également participé activement à l’essor du marché de la voiture électrique pour le grand public, en devenant par exemple le fournisseur exclusif d’un chargeur embarqué dans un modèle de véhicule électrique d’un grand constructeur français. Au contact d’un fabricant de voiture allemand de tout premier plan, IES a également élaboré en 2010 un des tout premiers chargeurs rapides basés sur le protocole CCS Combo. Alliant compacité, performances et fiabilité, la technologie d’IES est utilisé aujourd’hui par un très grand nombre de constructeurs automobiles dans le monde, pour les aider à développer leurs nouvelles gammes de véhicules électriques. Grâce au support actif d’EURAZEO, devenu l’actionnaire principal de la société en 2013, IES a déployé une présence forte à l’international pour les infrastructures de recharge. La technologie KEYWATT a été choisie par de nombreux acteurs d’infrastructure de recharge, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord ou plus récemment en Chine grâce à la co-entreprise créée avec WANMA en 2015. Plus de 4,000 chargeurs KEYWATT ont été déployés dans le monde à ce jour, faisant d’IES un des tout premiers acteurs de la transition vers la mobilité électrique.

A propos de Nexans

Leader mondial des solutions de câblage et de connectivité avancées, Nexans donne de l’énergie à la vie par une large gamme de produits de haute qualité et des services novateurs. Depuis plus d’un siècle, Nexans se démarque par sa capacité d’innovation qui lui permet de tracer aux côtés de ses clients un avenir plus sûr, plus intelligent et plus fructueux. Aujourd’hui acteur de la transition énergétique et de la croissance exponentielle du volume des données, le groupe Nexans accompagne ses clients dans quatre principaux domaines d’activités : Bâtiment et Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l’e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications & Données (notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage LAN) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation). La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que Europacable, la National Electrical Manufacturers Association (NEMA), la Fédération Internationale des Fabricants de Câbles (ICF), ou le Conseil international des grands réseaux électriques (CIGRÉ) pour n’en mentionner que quelques-unes. Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 26 000 personnes. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,4 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A. Pour plus d’informations : www.nexans.com

A propos d’Eurazeo

Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris et Luxembourg, New York, Shanghai et Sao Paolo, avec environ 8 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses cinq pôles d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine, Eurazeo Brands. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée. Actionnaire de long terme, Eurazeo apporte aux sociétés qu’elle accompagne sa profonde expérience sectorielle, un accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi qu’une approche de la création de valeur fondée sur la croissance. Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA