English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

Une boîte pour le soufflage des microcâbles

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page

“Le conditionnement intelligent des microcâbles est un art en soi, qui répond à une attente des installateurs."   

   Blowing micro-cable straight out of the box

 
 

Blowing micro-cable straight out of the box

Blowing micro-cable straight out of the box

Blowing micro-cable straight out of the box

 


 

Facilité et rapidité

Une nouvelle solution sous forme de boîte facilite et accélère le soufflage des microcâbles pour les installateurs de câblage résidentiel. Un simple carton dépliable réduit grandement les frottements et le poids du câble par rapport à son déroulement à partir d’un touret.

 

Volets rabattables

La boîte compacte et facile à transporter se déplie et s’assemble en six étapes simples, suivant des instructions visuelles. Les volets rabattables protègent le câble mais sont aussi percés d’un trou central qui lui sert de guide. La boîte est en outre écologique car constituée d’un unique matériau biodégradable.


 
En phase avec les besoins des installateurs

Les installateurs apprécient les gains de temps et la possibilité de souffler depuis les étages, des fibres optiques jusqu’à 3 mm de diamètre dans l’ensemble d’un immeuble résidentiel. La pose est considérablement accélérée lorsque l’équipement de soufflage est spécialement adapté au câble.

 

Mieux que le touret

Largement utilisés dans le secteur du bâtiment, les tourets et autres bobines sont cependant peu maniables, lourds, et nécessitent souvent des outils séparés (p.ex. un bras guide-câble). Nous souhaitions un dispositif plus léger, entièrement autonome, transportable sur EURO-palettes facile à assembler et jetable après usage. La boîte a été développée conjointement par Nexans et SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget), un fabricant suédois de carton. Nous avons ensuite testé les performances de soufflage de divers prototypes sur notre site de Grimsås. 30 premiers kilomètres de microcâbles ont déjà été posés dans des microconduits de 3,5 mm à Bohus.

 

A qui le tour ?

L’étape suivante concernera les câbles extérieurs reliant les bâtiments à travers des conduites souterraines, qui seront posés au moyen des mêmes boîtes pratiques.

 


Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site