|
Paris, le 22 mars 2011 – Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, a conçu sa nouvelle gamme KINOPTIC™ de produits fibre optique afin d’offrir une solution FTTH (fibre jusqu’à l’abonné) complète et parfaitement coordonnée, répondant aux attentes spécifiques de ce secteur en forte croissance. La gamme KINOPTIC™ permet aux opérateurs et installateurs réseau de satisfaire l’ensemble de leurs besoins en matière de câbles, de composants, de boîtiers répartiteurs et de prises d’abonné, auprès d’un seul et même fournisseur. Cette démarche intégrée, dans laquelle tous les éléments de l’offre FTTH sont conçus pour une coordination parfaite les uns avec les autres, assure rapidité et facilité d’installation tout en apportant une solution souple et conviviale.
KINOPTIC™ : la prise terminale d’abonné facile à installer
Illustrant l’approche complète adoptée par la marque KINOPTIC™, le kit de prise terminale d’abonné développé par Nexans répond aux besoins spécifiques des projets FTTH. Il se caractérise par un certain nombre d’innovations, faisant l’objet de cinq brevets déjà déposés ou en instance. La solution Nexans rencontre d’ores et déjà un vif succès auprès des opérateurs réseau à travers l’Europe. Elle est en effet rapide et facile à mettre en œuvre pour les installateurs, car pré-équipée d’un câble, ce qui évite d’avoir à réaliser une connexion optique avec la fibre. L’installateur n’a donc pas à ouvrir ni à démonter de boîtier : il lui suffit de dérouler le câble et de monter la prise directement sur le mur ou sur une rampe.
La conception de la prise offre à l’abonné le choix entre deux ou quatre raccords ainsi qu’une connexion intuitive à codage couleur et une protection des yeux contre le faisceau laser, le tout dans un boîtier esthétique.
Le fruit de la coentreprise avec Sumitomo
Les câbles équipant les prises de la marque KINOPTIC™ proviennent de la filiale Opticable de Nexans. Les fibres optiques sont fournies par Sumitomo, ce qui représente un aboutissement majeur de la coentreprise créée en décembre 2008 entre Nexans et Sumitomo Electric Industries, Ltd (SEI) en vue de collaborer au développement des câbles à fibre optique pour les télécommunications terrestres en Europe.
« La nouvelle gamme KINOPTIC™ est un parfait exemple de la capacité de Nexans à fournir des solutions FTTH complètes, totalement intégrées, comprenant les câbles à 22fibre optique et les composants d’interconnexion », commente Xavier Renard, responsable marketing des produits d’interface pour Nexans.
|