English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

Nexans va livrer des solutions fibre optique haute densité pour une installation FTTH à Stockholm

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page

Paris, le 11 septembre 2007 – Nexans, leader mondial de l’industrie du câble, annonce la signature d’un contrat cadre de deux ans avec AB Stokab, propriétaire de l’infrastructure haut débit Citynet de la ville de Stockholm. Ce contrat porte sur la livraison d’équipements à fibre optique pour un montant approximatif de 1 million d’euros, destinés au programme de câblage FTTH (Fibre-To-The-Home) de l’agglomération.

Afin de pouvoir loger et gérer le grand nombre de fibres optiques qui devra être posé dans un espace souvent restreint, Stokab a choisi le système de fibre haute densité N3S (3S pour SSS, Space Saving Solution) de Nexans. Ce système permet d’installer et de gérer de multiples interconnexions dans très peu d’espace, ce qui est nécessaire pour câbler chaque appartement avec sa propre paire de fibres dans un environnement urbain dense.

Stockholm

© www.fotoakuten.se


Un accomplissement majeur en matière de projets FTTH

Ce contrat représente un accomplissement majeur pour Nexans en matière de  construction d’infrastructure physique de projets FTTH. Stokab, propriétaire exclusif de Citynet, emploiera les équipements Nexans pour l’extension prévue du réseau longue distance (WAN) de la ville vers des structures d’accès qui se raccorderont directement aux réseaux de fibre optique (LAN) dans les immeubles résidentiels.

Nexans est l’un des principaux fournisseurs de Stokab depuis plus de 10 ans. Stefan Olsson, Directeur de Nexans Suède, commente : « Nous nous réjouissons que Stokab, opérateur majeur de Citynet en Europe, ait retenu Nexans comme partenaire pour ce projet en fondant sa décision, non seulement sur notre qualité et notre gamme de produits, mais aussi sur notre esprit d’innovation, qui nous place aujourd’hui à la pointe des développements FTTH. »


Une collaboration globale à long terme

Le contrat cadre couvre aussi d’autres équipements, tels que des sous-racks préfabriqués, des câbles et cordons de brassage, des peignes et des cassettes d’épissurage. Ceux-ci, tout comme les composants N3S, seront fabriqués par des partenaires sélectionnés par l’unité locale de Nexans basée à Grimsås en Suède. Les livraisons devraient commencer très rapidement.

Une option de prolongation du contrat pour deux années supplémentaires est également prévue. Nexans s’attend en outre à enregistrer d’autres contrats à mesure que Stokab ou ses sous-traitants attitrés continueront de développer le réseau FTTH. Stokab a passé un contrat avec les trois plus grands propriétaires d’immeubles de Stockholm pour le câblage en fibre optique de 100 000 appartements.

Outre ce contrat, Nexans doit par ailleurs livrer environ 1 500 km de câbles à fibre optique dans le cadre de ses projets en cours avec Stokab. Ces câbles, fabriqués dans le site de production Nexans de Grimsås, utilisent une technologie de fibre en ruban, solution efficace et compacte.

 


Informations Connexes
Découvrez l'offre de Nexans pour les réseaux de télécommunications

Documents Connexes
  Nexans va livrer des solutions fibre optique haute densité pour une installation FTTH à Stockholm  (45.4kb)

Vos Contacts
Angéline Afanoukoe
Relations presse
Téléphone + 33 1 73 23 84 12
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon
Relations investisseurs
Téléphone +33 (0)1 73 23 85 31
Michel.Gedeon@nexans.com

A propos de
A propos de Stokab
Stokab est une société d’infrastructure informatique, propriété de la ville de Stockholm et ayant pour vocation de stimuler la croissance économique dans la capitale suédoise et la région du lac Mälar en offrant un réseau de fibre optique, ouvert et neutre vis-à-vis de la concurrence. Stokab propose des solutions de communication par fibre optique, sur un pied d’égalité, aux opérateurs et aux entreprises privées ou publiques afin de répondre à leurs besoins en matière de transmission de données.
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, leader mondial de l'industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie et du bâtiment. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes. Avec une présence industrielle dans plus de 30 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 21 000 personnes et a réalisé, en 2006, un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d’euros. Nexans est coté à la Bourse de Paris, compartiment A de l’Eurolist d’Euronext. Pour plus d’informations : www.nexans.com



Documents Connexes
  Nexans va livrer des solutions fibre optique haute densité pour une installation FTTH à Stockholm  (45.4kb)


Informations Connexes
Découvrez l'offre de Nexans pour les réseaux de télécommunications


Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site