Nexans établit un nouveau record mondial pour renforcer le réseau électrique norvégien

  • Nexans va poser en Norvège un câble sous-marin par 526 mètres de fond, battant ainsi son précédent record du plus long et plus profond système de câble sous-marin à isolation en polyéthylène réticulé (XLPE) 420 kV au monde.
  • Le câble représente la dernière phase de la réalisation d’une nouvelle liaison électrique de la compagnie BKK dans l’ouest de la Norvège, destinée à approvisionner environ 200 000 foyers, entreprises et sites industriels dans la région de Bergen.

 

Nexans SkagerrakParis La Défense, le 6 octobre 2017 – Alors que les pays scandinaves font partie des plus avancés en matière de production d’électricité propre, leur consommation énergétique par habitant est également parmi les plus élevées au monde en raison de la froideur de leur climat et de l’éparpillement de leur population. Afin de faire face à la demande grandissante d’électricité et d’accompagner l’accroissement de la production d’énergie, BKK Nett AS, l’une des principales compagnies électriques norvégiennes, a décidé de réaliser la ligne Kollsnes-Mongstad pour renforcer le réseau électrique dans l’ouest de la Norvège. Après la fabrication et la pose de deux câbles sous-marins pour le tronçon Kollsnes-Mongstad, BKK Nett AS a attribué à Nexans un contrat d’environ 37 millions d’euros portant sur la fourniture du troisième et dernier câble sous-marin couvrant le tronçon Modalen-Mongstad.

La nouvelle liaison de 420 kV entre Modalen-Mongstad assurera l’approvisionnement en électricité de quelque 420 000 habitants, entreprises et sites industriels dans l’ensemble de la région. Compte tenu du vaste paysage d’archipels situé sur la côte occidentale du pays, le câble sous-marin Nexans franchira le Fensfjord, d’une largeur de 8 km environ et d’une profondeur allant jusqu’à 526 mètres, battant ainsi le record mondial du système de câble sous-marin à isolation en polyéthylène réticulé (XLPE) 420 kV le plus long et le plus profond.

Le précédent record avait été également établi par Nexans lors de la réalisation de la première partie de la liaison entre Kollsnes et Mongstad à la fin de 2016. Le tronçon Kollsnes-Mongstad traverse en effet deux fjords : le Lurefjord et le Hjeltefjord, dont la profondeur maximale est de 390 mètres.

« Tout au long de notre histoire, nous avons toujours travaillé en étroite collaboration avec nos clients pour développer les technologies les plus avancées, nous permettant de réaliser les projets énergétiques les plus ambitieux », commente Vincent Dessale, Directeur de l’activité Systèmes d’énergie sous-marins au sein de Nexans Norvège. « Nous nous réjouissons que BKK ait une fois encore témoigné sa confiance à  Nexans, en nous confiant la fourniture des trois câbles sous-marins nécessaires à l’approvisionnement sûr en électricité de la population locale, ainsi que des industries et des commerces qui créent de la valeur dans l’ouest de la Norvège. Nous sommes heureux de contribuer à ce projet stimulant et qui nous donne l’occasion de battre notre précédent record du monde. »

Nexans développera et produira le câble sous-marin sur son site de Halden en Norvège. La pose et les autres travaux sur le fond marin seront exécutés par le propre navire câblier du Groupe, le C/S Nexans Skagerrak, durant l’été 2019. Après sa mise en service, l’infrastructure Modalen-Mongstad sera confiée à Statnett ASA, l’opérateur responsable de l’exploitation des systèmes du réseau électrique central norvégien.

Nexans Power Grid map

Vos Contacts

Angéline Afanoukoe Relations presse
Téléphone +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Relations investisseurs
Téléphone +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

A propos de Nexans

Leader mondial des solutions de câblage et de connectivité avancées, Nexans donne de l’énergie à la vie par une large gamme de produits de haute qualité et des services novateurs. Depuis plus d’un siècle, Nexans se démarque par sa capacité d’innovation qui lui permet de tracer aux côtés de ses clients un avenir plus sûr, plus intelligent et plus fructueux. Aujourd’hui acteur de la transition énergétique et de la croissance exponentielle du volume des données, le groupe Nexans accompagne ses clients dans quatre principaux domaines d’activités : Bâtiment et Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l’e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications & Données (notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage LAN) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation). La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que Europacable, la National Electrical Manufacturers Association (NEMA), la Fédération Internationale des Fabricants de Câbles (ICF), ou le Conseil international des grands réseaux électriques (CIGRÉ) pour n’en mentionner que quelques-unes. Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 26 000 personnes. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,4 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A. Pour plus d’informations : www.nexans.com