Un câble sous-marin de Nexans renforce la bande passante desservant la péninsule malaise

Le Groupe va fabriquer et livrer 250 kilomètres de câble sous-marin à fibre optique destiné à Huawei Marine, maître d‘œuvre du projet de construction et de déploiement de la liaison SEAX-1. Le projet SEAX-1 vise à interconnecter la Malaisie et l’Indonésie en assurant une connectivité fiable et rapide pour les populations de la région.

Nexans’ Subsea Cable to Bring a Boost in Bandwidth to the Malaysian Peninsula Paris La Défense, le 2­6 septembre 2017 – Dans un monde hyper-connecté, il est facile d’oublier combien l’économie mondiale est dépendante des câbles sous-marins. Selon les estimations, 99 % du commerce intercontinental et une grande partie du trafic web international passent par des liaisons sous-marines. Or la demande sans cesse croissante de services Internet met à rude épreuve la bande passante des infrastructures sous-marines existantes. Dans le cadre de la liaison SEAX-1, l’un des projets majeurs répondant à la problématique mondiale de la bande passante, Nexans va fournir à Huawei Marine 250 kilomètres de câble fibre optique à haut débit.

Le système de câble, qui reliera la Malaisie et l’Indonésie, sera déployé par Huawei Marine Networks Co. Limited, qui a spécifié un câble Nexans à 24 paires de fibre sans répéteur (URC-1) ainsi qu’une longueur de câble terrestre. Ce système assurera la connexion fiable d’un nombre d’internautes en forte croissance dans la région. Nexans a lancé la fabrication du câble SEAX-1 sur son site spécialisé de Rognan en Norvège.

« Après le succès de notre dernier projet de câble sans répéteur (ROC), le choix de Nexans pour le projet SEAX-1 était tout naturel. Ceci va aider notre client, Super Sea Cable Networks, à offrir une connectivité robuste dans la région », commente Zhang Chi, Directeur adjoint du projet SEAX-1.

« Le projet SEAX-1 s’inscrit dans notre partenariat durable avec Huawei Marine, qui apprécie les performances et la fiabilité de notre câble fibre optique URC-1 », ajoute Krister Granlie, Directeur des systèmes de câbles sous-marins télécoms et spéciaux (STSC) pour Nexans. « Nous nous réjouissons de renforcer la bande passante dans la région, ce qui jouera un rôle crucial dans la poursuite du développement économique de la zone Asie-Pacifique. »

Documents Connexes

Vos Contacts

Angéline Afanoukoe Relations presse
Téléphone +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Communication financière
Téléphone +33 1 78 15 05 41
michel.gedeon@nexans.com

A propos de Nexans

Leader mondial des solutions de câblage et de connectivité avancées, Nexans donne de l’énergie à la vie par une large gamme de produits de haute qualité et des services novateurs. Depuis plus d’un siècle, Nexans se démarque par sa capacité d’innovation qui lui permet de tracer aux côtés de ses clients un avenir plus sûr, plus intelligent et plus fructueux. Aujourd’hui acteur de la transition énergétique et de la croissance exponentielle du volume des données, le groupe Nexans accompagne ses clients dans quatre principaux domaines d’activités : Bâtiment et Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l’e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications & Données (notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage LAN) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation). La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que Europacable, la National Electrical Manufacturers Association (NEMA), la Fédération Internationale des Fabricants de Câbles (ICF), ou le Conseil international des grands réseaux électriques (CIGRÉ) pour n’en mentionner que quelques-unes. Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 26 000 personnes. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,4 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A. Pour plus d’informations : www.nexans.com