|
Même en période de difficultés économiques, le secteur de l’énergie solaire brille par son optimisme autour du globe. Les espaces inutilisés (toits, terres non cultivables, déserts…) offrent un potentiel extraordinaire, alors que les pays en développement bénéficient souvent d’un ensoleillement abondant et gratuit.
Des calculs montrent qu’il suffirait de recouvrir moins de 1% du continent européen avec des modules photovoltaïques pour satisfaire la totalité des besoins de l’Europe en électricité et que l’équipement de 4% de la superficie des déserts de la planète pourrait entièrement couvrir la demande mondiale.
Selon les dernières prévisions de l’Agence internationale de l’énergie, l’énergie solaire (produite tant par les installations photovoltaïques que par les centrales solaires thermiques) devrait couvrir la moitié des besoins mondiaux d’ici à 2060 (chiffre à rapporter à la précédente prévision de 22%).
Les pays ont fixé d’ambitieux objectifs en matière d’énergie renouvelable : 25% de la production totale d’électricité d’ici à 2025 aux Etats-Unis, 15% de la consommation énergétique en 2020 pour la Chine et 20% à l’horizon 2020 pour l’UE.
Les prévisions de croissance du solaire sont déjà largement dépassées et le nombre des installations est appelé à être multiplié par 2,4 d’ici à 2014, avec une croissance annuelle à deux chiffres. Avec l’Allemagne à sa tête, l’Europe est toujours leader du marché, mais le secteur connaît une très forte croissance au Japon, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, suivis de près par la Chine et l’Inde ou encore par l’Afrique du Nord (principalement le Maroc).
La véritable masse critique pour le solaire est la parité réseau, c’est-à-dire le point à partir duquel le coût de l’électricité photovoltaïque est égal ou inférieur à celui de l’électricité disponible auprès du réseau de distribution. D’ici quelques années, ce niveau sera atteint dans les zones abondamment ensoleillées et où l’électricité coûte cher, à l’exemple de la Californie, du Japon et de l’Italie.
Fabricant de panneaux photovoltaïques ou de boîtiers de jonction, installateur, intégrateur, promoteur de projets ou grossiste, vous souhaitez être présent sur ce marché dynamique et porteur.
Vous avez donc besoin de produits de câblage performants ainsi que de multiples solutions et services, notamment en matière de surveillance et de simulation, pour vous faire une place au soleil.
Ce que vous attendez d’un fournisseur de solutions de câblage :
- Une présence mondiale et des homologations internationales et locales
- Des ressources locales et une capacité industrielle partout où cela est possible
- Des compétences qui englobent l’énergie, les télécommunications et le raccordement au réseau
- Une grande réaction face aux questions techniques et aux commandes urgentes
- De la qualité et des performances, en particulier pour le câblage des modules, onduleurs et transformateurs
- La capacité de fournir des ensembles complets facilitant l’installation
- Capacité de survie et longévité des produits, en particulier dans les environnements très chauds, exposés au soleil ou ultrafroids
- Des solutions et services, notamment pour la simulation, les analyses techniques et la formation
Pour répondre à ces enjeux, Nexans propose une gamme complète de câbles et d'accessoires pour le marché photovoltaïque.
|